您好!
我通过以下链接启动了 AM62A SDK 处理器
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/AM62AX/09_00_00/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html
我想将其用于摄像头集成、我将使用 imx219传感器
请大家了解如何启动此处理器(AM621A)以及如何使用 Yocto SDK 实现的过程
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我通过以下链接启动了 AM62A SDK 处理器
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/AM62AX/09_00_00/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html
我想将其用于摄像头集成、我将使用 imx219传感器
请大家了解如何启动此处理器(AM621A)以及如何使用 Yocto SDK 实现的过程
尊敬的 Udhayamopatteri:
如果您拥有 AM62A LP EVM 和 IMX219摄像头传感器、那么在拿到 SD 卡引导后、应该能够下载处理器 SDK 并开箱即用地运行与摄像头相关的用例。
从以下位置下载 Processor SDK: https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-D37Ls3JjkT/09.00.01.03/tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.wic.xz
AM62A Academy 是一个出色的资源、可用于评估和开发具有 AM62A 的 Linux:
https://dev.ti.com/tirex/global?id=AM62A-ACADEMY
希望这对您有所帮助。
此致、
苏伦
您好!
1. 是否存在创建我们自己的软件开发套件(SDK)而不依赖预编译或下载的 SDK 的流程?"
[/报价]您可以更改已下载的 SDK、并根据 本文档重新编译它。
如果我想集成一个新的传感器,如 IMX334或任何其他传感器,可以通过哪些方法和程序来实现此集成?假设您已经拥有该驱动程序(例如来自主线 Linux 的驱动程序)、则可以按照以下步骤将其构建到 SDK 中:
- 将传感器驱动程序源代码添加到 drivers/media/i2c/ .c
- 将传感器配置添加到 drivers/media/i2c/Kconfig、例如:
config VIDEO_<SENSOR_NAME > tristate "<sensor_name> support" depends on VIDEO_DEV && I2C depends on ACPI || COMPILE_TEST select MEDIA_CONTROLLER select VIDEO_V4L2_SUBDEV_API select V4L2_FWNODE help This is a Video4Linux2 sensor driver for the <sensor_name>.- 在 drivers/media/i2c/Makefile 中启用传感器驱动程序的编译:
obj-$(CONFIG_VIDEO_<sensor_name>) += <sensor_name>.o- 在 arch/arm64/configs/defconfig 中为传感器驱动程序启用内核模块:
CONFIG_VIDEO_<SENSOR_NAME>=m- 按照上面给出的文档重建并安装内核和模块。
此致、
建中市
[/quote]
如果我使用 tisdk-tiny-image 构建,我将不会获得 ISP 权限?
[/报价]没错。
我的问题是如何在 tisdk-tiny-image 构建中添加 ISP?tisdk-tiny-image 是一个非常小的 rootfs 映像、只有几兆字节、旨在用作刷写系统映像等用例的 initramfs。 它不包括内核文件、例如内核映像、dtb 或内核模块。 因此我不建议您使用此映像并将 ISP 添加到其中。
此致、
建中市
[/quote]
我猜测默认图像意味着 tisdk-edgeai-build
[/报价]默认映像的 WIC 文件为:tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.wic.xz
[/quote]1.为什么我在动态频率缩放中将频率设置为高/低时不影响电流?对电流没有任何影响?
想要降低运行时的功耗?
[/报价]请开始有关电源管理的新查询。
我做了。
请检查链接
e2e.ti.com/.../sk-am62a-lp-power-management