This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:SK-AM62A-LP

Guru**** 2549170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295279/processor-sdk-am62a-sk-am62a-lp

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

您好!

我通过以下链接启动了 AM62A SDK 处理器  
 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/AM62AX/09_00_00/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

我想将其用于摄像头集成、我将使用 imx219传感器  

请大家了解如何启动此处理器(AM621A)以及如何使用 Yocto SDK 实现的过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udhayamopatteri:

    如果您拥有 AM62A LP EVM 和 IMX219摄像头传感器、那么在拿到 SD 卡引导后、应该能够下载处理器 SDK 并开箱即用地运行与摄像头相关的用例。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_00_01/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html

    从以下位置下载 Processor SDK: https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-D37Ls3JjkT/09.00.01.03/tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.wic.xz

    AM62A Academy 是一个出色的资源、可用于评估和开发具有 AM62A 的 Linux:

    https://dev.ti.com/tirex/global?id=AM62A-ACADEMY

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren Porwar:

    1.是否有流程可以创建我们自己的软件开发套件(SDK),而不是依靠预编译或下载的 SDK?"

    2.如果我想集成一个新的传感器,比如 IMX334或者任何其他的传感器,可以通过哪些方法和程序来实现集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是否存在创建我们自己的软件开发套件(SDK)而不依赖预编译或下载的 SDK 的流程?"
    [/报价]

    您可以更改已下载的 SDK、并根据 本文档重新编译它

    如果我想集成一个新的传感器,如 IMX334或任何其他传感器,可以通过哪些方法和程序来实现此集成?

    假设您已经拥有该驱动程序(例如来自主线 Linux 的驱动程序)、则可以按照以下步骤将其构建到 SDK 中:

    • 将传感器驱动程序源代码添加到 drivers/media/i2c/ .c
    • 将传感器配置添加到 drivers/media/i2c/Kconfig、例如:
      config VIDEO_<SENSOR_NAME >
      	tristate "<sensor_name> support"
      	depends on VIDEO_DEV && I2C
      	depends on ACPI || COMPILE_TEST
      	select MEDIA_CONTROLLER
      	select VIDEO_V4L2_SUBDEV_API
      	select V4L2_FWNODE
      	help
      	  This is a Video4Linux2 sensor driver for the <sensor_name>.
      
    • 在 drivers/media/i2c/Makefile 中启用传感器驱动程序的编译:
      obj-$(CONFIG_VIDEO_<sensor_name>) += <sensor_name>.o
    • 在 arch/arm64/configs/defconfig 中为传感器驱动程序启用内核模块:
      CONFIG_VIDEO_<SENSOR_NAME>=m
    • 按照上面给出的文档重建并安装内核和模块。

    此致、

    建中市

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享

    1、关于粘性和 DCC

    如果我想使用 ISP,我需要访问和 DCC 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要为此新传感器调整 ISP。 有关更多详细信息、请参阅 AM6xA ISP 调优应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 tisdk-tiny-image 构建、我将无法获得正确的 ISP?

    我的问题是、如何在 tisdk-tiny-image 构建中添加 ISP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用 tisdk-tiny-image 构建,我将不会获得 ISP 权限?
    [/报价]

    没错。

    我的问题是如何在 tisdk-tiny-image 构建中添加 ISP?

    tisdk-tiny-image 是一个非常小的 rootfs 映像、只有几兆字节、旨在用作刷写系统映像等用例的 initramfs。 它不包括内核文件、例如内核映像、dtb 或内核模块。 因此我不建议您使用此映像并将 ISP 添加到其中。

    此致、

    建中市

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求降低功耗。 如果我使用微型图像、它将消耗0.33A 的电流。 因此、我正在考虑随 TI 插件 ISP (图像信号处理器)一起添加一个摄像头模块。

    或者是否有其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_01_00/exports/docs/linux/sdk.html、从默认 Foundational_Components_Kernel_Drivers_Power_Management 编译开始、并优化功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜测默认图像意味着 tisdk-edgeai-build

    为什么在动态频率缩放中将频率设置为高/低时不影响电流对电流没有任何影响?

    想要降低运行时的功耗?

    您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜测默认图像意味着 tisdk-edgeai-build
    [/报价]

    默认映像的 WIC 文件为:tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.wic.xz

    1.为什么我在动态频率缩放中将频率设置为高/低时不影响电流?对电流没有任何影响?

    想要降低运行时的功耗?
    [/报价]

    请开始有关电源管理的新查询。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了。

    请检查链接

    e2e.ti.com/.../sk-am62a-lp-power-management

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我将关闭该主题。