This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:A72可以利用多大比例的 DDR 带宽?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306634/tda4al-q1-what-percentage-of-the-ddr-bandwidth-can-be-utilized-by-the-a72

器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

你好  

A72可以利用多大比例的 DDR 带宽? 并且 可以更改百分比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何进展?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是、与系统中的其他内核相比、A72 DDR 事务如何优先处理?  

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果所有 DDR 带宽均为10GB/s,那么    A72可以使用的带宽是多少? 并可以更改   A72可以使用的带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、这将取决于系统中其他部分正在做什么、以及事务的优先级如何。  

    换句话说、如果 A72是访问 DDR 子系统的唯一内核、那么 DDR 控制器不应在挂起读取和写入请求时处于空闲状态。 如果有多个内核同时访问 DDR 子系统、则来自 A72的读写可能会延迟、而 DDR 控制器会处理来自其他内核的其他读取和写入。

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我发现、即使只有 a72起作用、a72也无法 完全使用所有 DDR 带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A72 L2存储器接口没有足够的事务跟踪容量来充分利用 TDA4VL 上的 EMIF 带宽。  TI 确实最大了 L2 FEQ (来自 ARM 的 A72配置选项)、这将导致 TI 采用某些其他供应商的 A72、但其 BW 设计受限。 如果要对 EMIF 施加压力、则需要运行多启动器测试。  同时执行 A72+DRU 提取的组合可能会达到 EMIF 限制。

    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以 配置一些寄存器来增加或减少  a72可以使用的 DDR 带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    并可以 配置一些寄存器来增加或减少  a72可以使用的 DDR 带宽吗?

    不存在、此类寄存器不存在。  

    此致、
    凯文