This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:DDR 实现

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309827/am620-q1-ddr-implementation

器件型号:AM620-Q1

您好!  

参考《AM620x DDR 设计指南》 https://www.ti.com/lit/an/sprad06/sprad06.pdf 、我看到了这个屏幕截图、其中显示了与微处理器的16位 DDR 连接。 其中、 DDR0_BG1、DDR0_CS1、DDR0_ODT1和 DDR0_CKE1引脚未连接。   

TI 是否明白为何上述未连接线路上不能连接第二个 DDR 接口? 显示的所有其他信号线都将在两个器件之间共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、这些信号中的大多数支持二级连接。  如果您使用具有 x8芯片的器件、则需要使用 BG1信号。  有一些使用这些信号的示例、我们在应用手册中没有描述这个示例。  需要指出的一点是、数据总线应按点对点方式布线。

    此致、

    詹姆斯    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我忘记了提及、我尝试连接的第二个 DDR 接口也是 x16、而不是两个 x8。 这就是我构想信号连接的方法。  

    这是我最初感到困惑的原因,也是我来到论坛讨论的原因。

    技术参考手册的第9.1节说明 DDRSS 最多可以支持2个等级。

    这似乎与表2-1相矛盾。 《DDR 电路板设计和布局指南》中支持的 DDR4 SDRAM 组合、表示只能有一个 x16 SDRAM。  但是、我认为这是指单列的可能组合、而不是可支持的器件总数。

    那么、是否只支持一个 x16 DDR 器件、或者是否可以如上所示连接两个 x16器件?  

    谢谢!

    如果您看不到信号名称、此处将显示放大的屏幕截图。  

    左上角-  

    右上角-  

    右下角-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、您的原理图显示了 T 拓扑中拆分的数据和地址总线、不支持这种拓扑。  如果电路板上有多个 DDR4器件、则需要采用飞越式拓扑进行连接、即使这样、它们也需要是 x8器件才能满足数据总线为点对点的要求。  应用手册中有一个使用两个 x8器件动态(单列)的示例原理图、您也可以使用 MT40A2G8之类的器件(作为示例)作为双列进行连接。

    此致、

    詹姆斯