https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304561/tda4al-q1-ehrpwm
器件型号:TDA4AL-Q1您好 Erick Narvaez、
在我们的解决方案中、TDA4AL 需要为3*USS 芯片(E521.42)提供500kHz 时钟。
根据 E521.42、所需的容差不小于4%。
我们需要使用 TDA4A 低电平的 eHRPWM 模块来输出这样的时钟。
请帮助查看以下问题:
1. eHRPWM 是否可用或者是否可以满足要求?
2.我们可以用一个 eHRPOWM 端口给3个 E521.42芯片馈电吗? 驱动强度如何?
非常感谢。