This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:eHRPWM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304561/tda4al-q1-ehrpwm

器件型号:TDA4AL-Q1

您好 Erick Narvaez、

在我们的解决方案中、TDA4AL 需要为3*USS 芯片(E521.42)提供500kHz 时钟。

根据 E521.42、所需的容差不小于4%。  

我们需要使用 TDA4A 低电平的 eHRPWM 模块来输出这样的时钟。

请帮助查看以下问题:

1. eHRPWM 是否可用或者是否可以满足要求?

2.我们可以用一个 eHRPOWM 端口给3个 E521.42芯片馈电吗? 驱动强度如何?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、eHRPWM 可以满足容差要求。 然而、 建议您执行 IBIS 仿真来回答有关驱动多个负载的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,B.C.

    如果在 eHRPWM 模式下工作、这是否意味着该引脚可以输出最大100mA 电流而不会造成损坏?

    我需要了解 TDA4AL 允许的最大输出电流。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       有关数据表"LVCMOS 电气特性"表、请参阅 IOL 和 IOH 规格。 这些规格展示了在保持适当 VOL 和 VOL 电平的同时可以输出的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B.C.:

    下表复制自 TDA4AL 数据表。

    似乎该表仅指出最小电流、还是意味着最大电流能力?

    请帮助确认。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有条件下、当 保持适当的 VOL 和 VOL 电平时、无法保证大于最小值的电流。 即、 在数据表定义的条件下运行的所有部件将能够驱动至少最小电流。