This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:使用 Aarch64-OE-Linux-gcc 编译 C 文件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309564/sk-am62a-lp-compile-c-files-using-aarch64-oe-linux-gcc

器件型号:SK-AM62A-LP

您好、TI 团队、

  

我想编译. C 文件使用 aarch64-OE-linux-gcc、但 现在编译时存在许多链接错误。

我试图通过搜索博客来解决它,但它仍然没有解决。 可以帮帮我吗?

此致、

瑞华市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想编译. C 文件使用 aarch64-OE-linux-gcc,但 现在编译时有许多链接错误。[/引号]

    如果您想直接使用编译器,则需要使用 --sysroot 参数指定正确的 sysroot。 不过、只获取提供的交叉编译 ENV 脚本会更容易、该脚本将为您进行处理、如下所示:

    a0797059@dasso:~/ti/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_01_00_07/linux-devkit
    $ source environment-setup
    [linux-devkit]:~/ti/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_01_00_07/linux-devkit> cat << EOF > helloworld.c
    > #include <stdio.h>
    
    int main() {
        printf ("Hello World from TI!!!\n");
        return 0;
    }
    > EOF
    [linux-devkit]:~/ti/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_01_00_07/linux-devkit> cat helloworld.c
    #include <stdio.h>
    
    int main() {
        printf ("Hello World from TI!!!\n");
        return 0;
    }
    [linux-devkit]:~/ti/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_01_00_07/linux-devkit> $CC helloworld.c -o helloworld
    [linux-devkit]:~/ti/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_01_00_07/linux-devkit> file helloworld
    helloworld: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, BuildID[sha1]=d692d61d922a4ab3f47e32a28561740efaf64694, for GNU/Linux 3.14.0, with debug_info, not stripped

    有关这方面的相应文档可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_01_00/exports/docs/linux/Overview/GCC_ToolChain.html#linux-devkit

    此致、Andreas