This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Champs:
客户正在使用 AM62A、他对 ISP 和 SPI DMA 有疑问。
isp linux 驱动程序
1.线宽是否有最小限制?
2.高度是否有最大和最小限制?
3.宽度和高度是否需要是某个值的整数倍?
SPI DMA:
DMA 每次可以传输的最大缓冲区大小是多少?
谢谢
此致
闪耀
尊敬的 Shine:
关于 ISP、唯一的限制是线宽必须小于4096。
关于 SPI DMA、我将请 SPI 专家回答您的问题。
此致、
建中市
您好、建中。
非常感谢您的大力支持。
客户想知道 Linux 驱动程序对宽度/高度是否有特殊要求? 一些芯片制造商可能要求特定软件实现具有最小宽度、也可能要求宽度和高度是某个特定值的整数倍(例如32)。
谢谢
此致
闪耀
Shine、您好!
请参阅 TRM 的以下部分。
11.1.3 DMSS 硬件/软件接口第11章
此致、
斯里尼瓦萨
Shine、您好!
以下链接可用作将 DMA 用于 SPI 接口的指南。
此致、
斯里尼瓦萨