This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:有关 ISP 和 SPI DMA 的问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309366/processor-sdk-am62a-question-about-isp-and-spi-dma

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

您好、Champs:

客户正在使用 AM62A、他对 ISP 和 SPI DMA 有疑问。

isp linux 驱动程序
  1.线宽是否有最小限制?

  2.高度是否有最大和最小限制?
  3.宽度和高度是否需要是某个值的整数倍?

SPI DMA:
DMA 每次可以传输的最大缓冲区大小是多少?

谢谢
此致
闪耀