请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好、TI 专家
客户使用"runltp"命令测试看门狗、例如
EVM 上的所有测试。
cd /opt/ltp/ ./runltp -P j721e-idk-gw -f ddt/wdt_test -s "WDT_M_FUNC_WRI"
关注这两个线程、
我们知道此命令(带 WDT_TEST 的 runltp)可以在 Linux SDK 8.6版本之后执行系统重新引导、但它无法在 SDK 8.0上运行
由于某些原因、客户无法将其软件升级到 SDK 8.6或更高版本
我们是否有 Linux SDK 8.0的补丁文件?
我想我们需要"runltp with wDT_test"的相关代码修改历史记录、我们还将基于这些跟踪历史记录来修改我们的代码。
需要任何建议。
非常感谢
吉布斯