This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 SDK 8.0上实现看门狗硬件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358256/tda4vm-watchdog-hardware-implementation-on-sdk-8-0

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家

客户使用"runltp"命令测试看门狗、例如

EVM 上的所有测试。

cd /opt/ltp/
./runltp -P j721e-idk-gw -f ddt/wdt_test -s "WDT_M_FUNC_WRI"

关注这两个线程、

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1009104/tda4vm-watchdog-hardware-implementation

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170965/faq-sk-tda4vm-how-to-reset-the-system-using-main-domain-watchdog\

我们知道此命令(带 WDT_TEST 的 runltp)可以在 Linux SDK 8.6版本之后执行系统重新引导、但它无法在 SDK 8.0上运行

由于某些原因、客户无法将其软件升级到 SDK 8.6或更高版本

我们是否有 Linux SDK 8.0的补丁文件?

我想我们需要"runltp with wDT_test"的相关代码修改历史记录、我们还将基于这些跟踪历史记录来修改我们的代码。

需要任何建议。

非常感谢

吉布斯