This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:TMS320C6657

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304514/tms320c6657-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657

您好
您能否提供 EDMA 在乒乓模式和 McBSP 中断模式下的使用示例
您之前提供的示例没有 McBSP 中断。
需要注意的是、McBSP 中断事件位于表6-27 CIC0事件表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    当然…… 让我看看它,然后回来。

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    为了确保 McBSP 外设正常工作、TI 只能提供环回示例。

    使用 McBSP 外设以及音频 ADC/DAC 或 AIC 的客户可以使用实际中断进行测试、例如:  

    /*寄存器 McBSP 中断*/
    //McbspRcvInterrupt_init (hMcbspRxChan);
    //McbspXmtInterrupt_init (hMcbspTxChan);

    客户必须根据为 McBSP 选择的接口器件自行调整。

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //***************************************************************************
    // Function:   SerialPortSWI
    // Type:       Void
    // 
    // Purpose:    This function is a software interrupt service routine
    //             This function called by hardware interrupt service routine.    
    //             Optimized by Gilad Z.
    // 
    // Inputs:     NONE
    // Outputs:    NONE
    // 
    //***************************************************************************
    #pragma CODE_SECTION(SerialPortSWI, "SerialPortSWI_Sect");    
    Void SerialPortSWI(Void) 
    {    
        S16                         i,k;     
        S16                         NumOfEntries;
        *(U32*)0x01848214 = 0;
        
        *(U32*)0x01848214 = 1;      
    
    }
    
    //***************************************************************************
    // Function:   SerialPortHWI
    // Type:       Void
    // 
    // Purpose:    This function is a hardware interrupt service routine.
    //             It posts the software interrupt.
    //                 
    // 
    // Inputs:     NONE
    // Outputs:    NONE
    // 
    //***************************************************************************
    //#pragma CODE_SECTION(SerialPortHWI, "IRAM");
    void SerialPortHWI(void)
    {
     
        System_printf ("Debug(Core %d): SerialPortHWI serviced\n", coreNum);
    
        Swi_post(SWI_SerialPort_Rx);
    
    }
    
    //#endif
    
    
    
    
    void Mcbsp_interrupt_init(void)
    {
    
        Hwi_Params      hwi_params;
        static Bool     port0Init   = FALSE;
    
        Bool            error_flag;
    
        if (!port0Init)
        {
            error_flag = FALSE;
            Hwi_Params_init (&hwi_params);
    
            /*
             * Setup TX Int using BIOS6 Hwi module
             */
            hwi_params.arg          = (UArg) 0;
            hwi_params.enableInt    = 1;
            hwi_params.eventId      = CIC0_OUT;   //EDMA3_CC_INT1; //APP_EMAC0_TX_INT_EV;
            hwi_params.maskSetting  = ti_sysbios_hal_Hwi_MaskingOption_SELF;
    
            if (Hwi_create (APP_MCBSP0_TXINT_ID, (ti_sysbios_hal_Hwi_FuncPtr) &SerialPortHWI, &hwi_params, NULL) == NULL)
            {
                error_flag = TRUE;
            }
    
            if(!error_flag)
            {
                port0Init = TRUE;
                edmaEnterSingleCoreCriticalSection(0);
            }
        }
    
    }
    
    /**
     *  @b Description
     *  @n
     *      The function is used to provide critical section to prevent access of shared
     *      resources from single core and multiple threads.
     *
     *  @param[in]  port_num
     *      EMAC port number which needs critical section to protect its resources.
     *
     *  @retval
     *      None
     */
    void
    edmaEnterSingleCoreCriticalSection
    (
        Uint32      port_num
    )
    {
        IER &= ~APP_MCBSP0_INT_FLAG; 
    }
    
    void EnableMCBSPInterrupts(void)
    {
    	unsigned int	intState;
    
    	/* Disabling the global interrupts */
    	intState = Hwi_disable();
    
    	/* route Ecc error event 110 (system event) at CIC0/1 to event (CIC0_OUT0 Or CIC1_OUT0) at cic0/1_out (host event)*/
    	/* those CIC0/1_out are maped to event 102 at CorePac (broadcast event) [figure 7-32 at tms320c6678]*/
    	//CpIntc_mapSysIntToHostInt(0, MCBSP_RXV_EVENT_ID, 0 /*CICO/1_OUT0*/);
    	CpIntc_mapSysIntToHostInt(0, 32, 0 /*CICO/1_OUT0*/);
    
    	//CpIntc_enableSysInt(0, MCBSP_RXV_EVENT_ID);
    	CpIntc_enableSysInt(0, 32);
    
    	CpIntc_enableHostInt(0, 0 /*CICO/1_OUT0*/);
    
    	/* event 102 at CorePac is routed, and configured through the events combiner (Shannon.cfg)*/
    
    	/* Restore interrupts */
    	Hwi_restore(intState);
    
    }


    我已向提供的示例中添加了以下代码  
    该代码的目的是在函数"SerialPortSWI"上生成串行中断事件
    我使用了  表6-26中主事件表的 CIC0_OUT 事件编号22
    和从表6-27 辅助中断中删除了 McBSP 接收中断事件编号32


    我添加了该代码、但中断未生成。 您能帮助我找到相关问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    帮助自定义代码开发和调试.... 这超出了 E2E 论坛的范围。

    我希望你明白。。。 由于支持的规模遍及全球、因此带宽将是问题所在。

    --

    尽管您考虑的是我的 EVM 中的设置、但没有通过 McBSP 连接任何器件来检查代码的中断部分。

    我只能在理论上检查...

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供具有中断(无 EDMA)的 McBSP 使用示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    让我看看它的可用性。。。

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    根据 C6657的 McBSP 功能方框图、数据传输通过 EDMA 传输控制器进行。

    EDMA 会提供示例代码。

    "在 C665x 器件上有一个 EDMA 通道控制器:EDMA3_CC。 它有四个传输控制器:TC0、TC1、TC2和 TC3。 在本文档中、与 CC 关联的 tcx 被称为 EDMA3_CC_tcx。 每个传输控制器都直接连接到交换机结构。 第9.2节列出了传输控制器能够访问的外设。"

    外设列表中的一个是 McBSP。

     

    如需更多信息、请参阅

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6657.pdf 第9.1节

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhh0/spruhh0.pdf 第1.3节

    此致

    尚卡里