This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:[SA5]J784S4 EVM:内核紧急-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (3.1 )

Guru**** 2550160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306354/j784s4xevm-sa5-j784s4-evm-kernel-panic---not-syncing-vfs-unable-to-mount-root-fs-on-unknown-block-31-8

器件型号:J784S4XEVM

我使用的是 J784S4 EVM、我使用的是 RTOS SDK 8.6.1.3和 Linux 8.6.1.2

我正在使用 OSPI NOR 闪存、我正在尝试 在分区8中引导 Tiny rootfs、

下面是我的偏移

  • 偏移为0x0时的 sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage

  • tifs.bin、偏移量为0x8000

  • 偏移量为0x100000的 boot_app_ospi_linux_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage

  • 偏移量为 1FC0000的 stage1图像  

  • 偏移为 27C0000时的 stage2图像  

  • 偏移量为 1C0000的 atf_optee.appimage  

  • tidtb_linux.appimage、偏移量为 1EC0000  

  • 偏移量为 7C0000的 tikernelimage_linux.appimage  

  •  偏移量为 37C0000时的 stage3 ROOTFS UBI  

下面是器件树中包含的分区->  

提示1 (&O){
状态="可以";
pinctrl-names ="默认";
pinctrl-0 =<&mcu_fss0_ospipi1_pines_default>

闪存@0{
兼容="JEDEC、SPI-NOR";
寄存器=<0x0>;
SPI-TX-BUS-width =<1>;
SPI-Rx-bus-width =<4>;
spi-max-frequency =<40000000>;
CDN、tshsl-ns =<60>;
CDN、tsd2d-ns =<60>;
cdns,tchsh-ns =<60>;
CDN、tslch-ns =<60>;
CDN、读取延迟=<2>;
#address-Cells =<1>;
#size-cells =<1>;
分区{
兼容="固定分区";
#address-Cells =<1>;
#size-cells =<1>;

分区@0{
label ="ospi_nor.tiboot3";
寄存器=<0x0 0x80000>;
};
分区@80000{
label ="ospi_nor.sysfw";
寄存器=<0x80000 0x80000>
};
分区@100000{
label ="ospi_nor.mcu1_0";
寄存器=<0x100000 0xC0000>;
};
分区@1C0000{
label ="ospi_nor.atf";
REG =<0x1C0000 0x600000>;
};
分区@7C0000{
label ="ospi_nor.kernel";
REG =<0x7C0000 0x1700000>;
};
分区@1EC0000 {
label ="ospi_nor.dtb";
REG =<0x1EC0000 0x100000>;
};
分区@1FC0000 {
label ="ospi_nor.lateapp1";
寄存器=<0x1FC0000 0x800000>
};
分区@27C0000{
label ="ospi_nor.lateapp2";
REG =<0x27C0000 0x1000000>;
};
分区@37C0000{
label ="ospi_nor.rootfs";
REG =<0x37C0000 0x820000>;
};
分区@3FE0000 {
label ="ospi_nor.phypatern";
REG =<0x3FE0000 0x40000>;
};

};
};
};

此外、我还更新了 bootargs 以从分区8引导 rootfs -> bootargs ="console=ttyS2115200n8 earlycon=SERIAL2 root=/dev/mtdblock8 rw rootfsttype=ubifs rootwait";

我使用了以下命令来生成 UBI 文件、该文件用于在 OSPI 或分区8中进行闪存:

sudo mkfs.ubifs -r /tda4sdk/ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_01_02/filesystem1/filesystem_tinyfs -f -o newa72_490.ubifs -m 4096 -e 253952 -c 30 -v

sudo ubinize -o mynew526.ubi -m 4096 -s 4096 -p 256KiB mainapp.cfg -v

mainapp.cfg  

[次序]
MODE=ubi
图像= newa72_490.ubifs
vol_id=0
VOL_TYPE=动态
VOL_NAME=rootfs
VOL_FLAGS=自动调整大小

您能告诉我,为什么我得到这个错误-> ...