主题中讨论的其他器件:AM623
SMP:启动辅助 CPU ...
I/O:次级 TC 1正在初始化
I/CPU1:次级 TC 1切换至正常引导状态
[0.080460]在 CPU1上检测到 VIPT I 高速缓存
[ 0.084591] GICv3:CPU1:找到转寄器1区域0:0x00000000018a0000
[ 0.091629] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[ 0.099064] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[5.122671] CPU2:无法联机
[5.126597] CPU2:在未知状态下失败:0x0
[10.250227] CPU3:无法联机
[10.254149] CPU3:未知状态下失败:0x0
[10.258850] SMP:具有1个节点、2个 CPU
[10.263052] SMP:总共激活了2个处理器。
[10.267875] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[10.273139] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[10.283739] CPU:所有 CPU 均在 EL2启动