This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:AM625 CPU2:无法联机

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304315/am625-am625-am625-cpu2-failed-to-come-online

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM623

SMP:启动辅助 CPU ...
I/O:次级 TC 1正在初始化
I/CPU1:次级 TC 1切换至正常引导状态
[0.080460]在 CPU1上检测到 VIPT I 高速缓存
[ 0.084591] GICv3:CPU1:找到转寄器1区域0:0x00000000018a0000
[ 0.091629] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[ 0.099064] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[5.122671] CPU2:无法联机
[5.126597] CPU2:在未知状态下失败:0x0
[10.250227] CPU3:无法联机
[10.254149] CPU3:未知状态下失败:0x0
[10.258850] SMP:具有1个节点、2个 CPU
[10.263052] SMP:总共激活了2个处理器。
[10.267875] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[10.273139] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[10.283739] CPU:所有 CPU 均在 EL2启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enyi:

    您在使用什么 AM62x 器件型号? 似乎 AM62x 器件上的 A53内核数量少于最大数量。 如果是这样的话、请参考 AM62x Academy、Linux 模块页面的 Porting CPU:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AZ853VXSIrRV0D6eoeZeeg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M62XX-T  4芯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是特定的 AM62x 器件型号。 我正在寻找类似 AM6254、AM6201等的器件。

    您是否正在使用 TI EVM? 如果是、是哪一个?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM623

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enyi:

    请参阅数据表:

    您知道根据您使用的 AM623x 器件、AM623x 器件可能会有4个 A53内核、2个内核或1个内核吗?

    我需要您确切地弄清楚您正在使用的器件型号。 如果未使用 AM6234、则需要在 Linux 器件树中禁用不存在的 A53内核。 请参阅我上一主题中的链接。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的丝印是  AM6232ATCGHAALW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您只有2个 A53内核。 因此、您必须更改 Linux devicetree 文件以禁用这些内核中的2个、如我的第一个响应中所示。

    此致、

    尼克