This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:是否需要在 BootApp 之后添加这些 IPC xer5f?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1300423/tda4vm-do-i-need-to-add-these-ipc-xer5f-after-bootapp

器件型号:TDA4VM

SBL-->BootApp 进程是否会在 ATF_OPTE 之后继续加载 rpmsg*.ko 模块相关服务。 是否启动了 appimage、tidtb_linux.appimage 和 tikernelimage_linux.appimage? 我已经测试了您前面提到的内核间通信 IPC 部分的程序、但在此过程中失败了。 我稍后是否需要加载其他模块? 或者、如果将 ipc_echo_test_mcu1_0_release_strip.xer5f 置于 BootApp 中、它可以正常通信吗? 我该怎么办? 一个词吗? 我是否需要在 BootApp 之后添加这些 IPC 映像? 我看到路径在 packages\ti\boot\sbl\examples\boot_app\multiore_images\j721e_evm\*中, 有 IPC 映像。

而 A72内核在我登录已重置的模块时记录、似乎 Remoteproc 未运行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bootapp 在加载内核后似乎停止了运行? 终端输出是一组错误的乱码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 SD 卡当前在引导路径中具有以下映像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要说明的是、您在 PDK 中使用 Boot App、也在 A72上将 HLOS 用作 Linux。

    如果您需要在主域内核上进行 IPC 回显测试、则需要从脚本中使用 IPC 回显测试二进制文件构建 lateapp1、latepapp2、lateapp3、并且在日志中我观察到它没有显示  

    MCU2_0已引导

    MCU2_1已启动

    从而了解其余内核是否已引导。

    请指出您所做的任何逐步更改、并帮助我了解您对 IPC 在哪个内核上的预期。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用了 TI 官方下载的程序、并未进行其他程序更改。

    我已经看到了 lateapp1、lateapp2、lateapp3在这个脚本中是如何实现的:

    C:\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12\pdk_jacinto_08_06_00_31\packages\ti\boot\sbl\examples\boot_app\scripts\constructappimage_multistage_j721e.sh

    能否添加我的 MCU1_0文件: ipc_echo_test_mcu1_0_release_strip.xer5f ?  这样是否可以在 BootApp 之后启动 IPC 测试演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 这适用于 lateapp 主域内核。 如果您在 SD 卡中看到"app"、该卡必须是与 mcu1_0相关的可执行文件。

    我想知道您正在测试哪些内核之间的 IPC 吗?

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tarun、我将测试 A72内核和 MCU R5内核之间的 IPC 通信。 那么、我需要使用 app (BootApp)作为 IPC 通信方式吗? 不过、我已经确认 BootApp 中没有与 rpmsg 相关的 IPC 源代码、只有 一些 sciserver 设置部分。 这就是为什么我没有在带有 A72内核的 Linux 上启动 Remoteproc 相关驱动程序的原因吗? 如果原因如此、如何修改 BootApp 以使其具有 IPC 相关功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 App (Boot App)中必须包含 IPC 才能启动 IPC 通信。

    IPC 现在是否在 A72和 MCU1_0之外的其余内核之间工作?

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、  

    是的、未来可能需要在其他内核之间进行通信、但目前我们只想在 A72和 MCU1_0之间进行通信。 这样您就有了全功能的 BootApp、其中包括 IPC 通信。 核间通信也可以基于 sciserver/sciclient 以某种方式使用 TISCI 机制、对吗? 如果 rpmsg 和 TISCI 都可以用两种方式开发、哪种开发方式难度更大? 期待您的回复。 衷心感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我紧急休假、请预计我的回复会有延迟。  

    此致  

    M·塔伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    您能帮助我解决这个问题吗? 情况紧急。 非常感谢。

    此致

    倪华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ni Hua:

    很抱歉耽误你的时间。

    将来可能需要在其他内核之间进行通信,但目前我们只想在 A72和 MCU1_0
    之间进行通信

    您正在尝试的引导应用程序应包含 IPC、然后仅可根据您的预期使用。

    如果在 MCU1_0上使用 IPC echo 测试、则其余的引导应用程序功能将不起作用、并且 Linux 也将无法启动。

    此致

    M·塔伦