This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:ISP 端 AWB 可能会遇到二级明亮区域倾斜向粉红色的问题

Guru**** 2549460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1299653/am62a7-isp-side-awb-may-encounter-the-problem-of-secondary-bright-areas-leaning-towards-pink

器件型号:AM62A7

您好的专家

目前、在 ISP 端使用 AWBgain 时、我们发现次级突出显示区域中存在轻微的粉色色调。

在 ISP 端 AWB 算法获取的 YUV 图像中具体表现在窗口和光管中。

提供的图像是 LCG 单帧图像。

e2e.ti.com/.../7360.case.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    "什么意思?  

    次要突出显示区

    我已检查您上传的图像。 它们的颜色确实不同。  

    通常、无论增益是在 ISP 中设置还是在传感器中设置、颜色都应该相同。 下面是一些问题:

    • 这两幅图像的估计色温是多少?  
    • 分别写入 ISP 和传感器的增益值是多少?
    • 如果向传感器发送增益、您在将 H3A 值发送到 AWB 算法之前是否清除了增益?  

    此致、

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    这两张图片的估计色温是多少?  [/报价]

    约5500K

    分别写入 ISP 和传感器的增益值是什么?

    Rgain = 1.6、Bgain = 1.8

    在向传感器发送增益的情况下、是否在将 H3A 值发送到 AWB 算法之前清除了增益?  [/报价]

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    抱歉、我的意思是在两种情况下估算的色温和 AWB 增益(ISP 中的增益或传感器中的增益)是相同的?   

    如果不是、这些值分别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高刚  

    在这两种情况下、估计色温和增益没有太大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高刚  

    请问您是否知道在 ISP 上使用 AWBgain 时,次要高亮屏幕往往是粉色的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    无论增益应用于传感器还是 ISP、结果都应该相同。 请提供这两张图片的解译要点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    这是一个很好的例子。

    e2e.ti.com/.../8475.X3C_5F00_kneepoints.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 让我来测试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入传感器的增益是多少、写入 ISP 的增益是多少? 您是说下面的意思是 DCC 工具上出现的增益几乎相同吗?

    在这两种情况下,估计的色温和增益没有太大差异。

    通常、写入传感器和 ISP 的增益不应相同、因为在 ISP 增益小于 AWB 增益的情况下、图像上已经有伽马、但在传感器增益的情况下不是必需的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    谢谢、使用 ISP 端 AWB 时、为什么次要高亮区显示为粉色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    实际上、光源周围的颜色与白色表相比有些粉色。

    白色表: RGB 值相似

    光源:R 和 B 大于 G

    ISP 中的 AWB 为整个图像提供全局增益、因此图像中的所有白色或灰色位置都应具有相似的 RGB 值。 这种问题通常来自错误的拐点。  

    在这里、我们假设光源的红色分量是 R、绿色是 G、分解是线性变换、使红色分量 R'和绿色 G'。

    R'= KR + n

    G'= kg + n

    考虑到红色增益 m 和绿色增益1、如果一切正常、增益 R''和绿色 G'后的红色应相同:

    R''= m ( KR + n)=  kg + n = G''

    现在这里是分解过程中的错误、因此 k 变为 k + e1、而 n 变为 n + e2

    那么上面的等式变为:

    R''=  m ( KR + n)+ mRE1+ME2

    G''= kg + n + GE1 +E2

    以下是 mRE1+ME2 -(GE1+E2)的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是为什么颜色是粉红色的:红色和蓝色部分放大的问题分解。  

    因此、建议在传感器中应用 AWB 增益。 我们不能保证写入传感器寄存器的拐点确实像我们想象的那样有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供如此详细的答案!!!