请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 大家好。
我使用 ECAP 读取风扇的转速计。
我有两个问题。
问题1: ECAP 是否会使用125MHz 检测信号的边沿?
问题2. 是否可以更改 ECAP 时钟? 是范围时钟吗? 如果数据表中提供了相关信息、您能告诉我吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我使用 ECAP 读取风扇的转速计。
我有两个问题。
问题1: ECAP 是否会使用125MHz 检测信号的边沿?
问题2. 是否可以更改 ECAP 时钟? 是范围时钟吗? 如果数据表中提供了相关信息、您能告诉我吗?
谢谢你。