This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ECAP 时钟的配置。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303390/tda4vm-configuration-of-ecap-clock

器件型号:TDA4VM

大家好。

我使用 ECAP 读取风扇的转速计。

我有两个问题。

问题1: ECAP 是否会使用125MHz 检测信号的边沿?

问题2. 是否可以更改 ECAP 时钟? 是范围时钟吗? 如果数据表中提供了相关信息、您能告诉我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据产品说明书、eCAP 可采集的最小脉冲为 2ns + 2P、其中 P 是 eCAP 输入时钟的周期。 从 TRM 来看、eCAP 输入时钟 固定在 MAIN_SYSCLK0/4的模式下 、即125MHz。 因此、eCAP 将无法捕捉125MHz 边沿。