请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK AM263X-AM2632-AM2632、
您好、
我的客户正在 使用 MCU_PLUS_SDK、使用 AM2632来开发汽车项目。 由于第一个工程不需要符合 AutoSAR 标准、因此他们将使用 CCS 内部编译器/工具链。 它们使用的是具有 SYSCfg 1.15.0的 MCU-PLUS-SDK 12.2和08.06.00.34的 CCStudio -AM263X 版本。 请您提供一些信息。 CCStudio 和 TI-ARM-CLANG 工具是否包含相应的 FOSS (免费开源 软件)信息?
此致
安德烈