This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCStuido/TI-ARM-Clang 工具问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303544/ccstudio-ccstuido-ti-arm-clang-tools-question

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK AM263X-AM2632-AM2632

您好、

  我的客户正在 使用 MCU_PLUS_SDK、使用 AM2632来开发汽车项目。 由于第一个工程不需要符合 AutoSAR 标准、因此他们将使用 CCS 内部编译器/工具链。 它们使用的是具有 SYSCfg 1.15.0的 MCU-PLUS-SDK 12.2和08.06.00.34的 CCStudio -AM263X 版本。 请您提供一些信息。  CCStudio 和 TI-ARM-CLANG 工具是否包含相应的 FOSS (免费开源 软件)信息?

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    请参阅 CCS 用户指南中的"许可"一章、了解有关许可/法律的更多信息:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_legal.html

    我将请编译器专家就编译器/

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="8447" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303544/ccstudio-ccstuido-ti-arm-clang-tools-question ">CCStudio 和 TI-ARM-CLANG 工具是否包含相应的 FOSS (免费开源 软件)信息?

    在编译器安装的根目录中、有一个文件的名称类似于  TI_ Arm_Clang_Compiler_3.2.0_manifest.html 。  它描述了编译器工具的所有部分的来源、以及这些部分的许可证。

    谢谢。此致、

    -乔治