您好!
我的 LCD 具有一个 RGB 666接口。 因此、为了将其连接到 MCU、我使用 MCU 中每种颜色的最高有效6位(MCU Blue2-Blue7至 LCD 蓝色0-蓝色5)。 我的理解是否正确?
此外、表13-7显示最大数据总线宽度为16位、受 RASTE_CTRL 支持、但 具有888位模式。 这是如何解释的?
谢谢、
Kay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kay、
感谢您的查询。
请参考以下内容。
13.3.3引脚映射和颜色分配由于器件错误、RGB888和 RGB565的数据信号的引脚映射不符合设计要求。 请参阅 AM335x 芯片勘误表(SPRZ360)、了解在使用这些模式和 LCD 面板时正确的引脚映射和颜色分配。
您是否能够在 RGB565配置中使用18位 LCD?
Unknown 说:我的液晶屏具有 RGB 666接口。 因此、为了将其连接到 MCU、我使用 MCU 中每种颜色的最高有效6位(MCU Blue2-Blue7至 LCD 蓝色0-蓝色5)。 我的理解是否正确?
我需要根据您对上述问题的确认、检查 AM335x 是否支持18位接口。
此致、
斯里尼瓦萨
您好、Kay、
请参阅我遇到的以下主题。 看起来不支持 RGB666。
(+) RGB666模式下的 AM335x LCD 数据终端- INT-处理器论坛(只读)- INT-处理器(只读)- TI E2E 支持论坛
你好 Kaushalya
感谢您提供宝贵意见。
我想这应该在了解限制的情况下起作用。 (2个 LSB 未使用)
请参阅以下勘误表进行映射。
图2. RGB888模式 LCD 控制器输出引脚映射(LCD_DATA[23:0])
此致、
斯里尼瓦萨
尊敬的 Kallikuppa:
再次感谢。 我已经考虑了由于勘误而导致的引脚映射变化。 下面是 AM335x 888 RGB 模式下的666 LCD 的映射。 如果我是对的、请告诉我。
| AM3358引脚 | MCU LCD 功能 | TFT LCD 引脚(666) |
| D21 | R0 | |
| D18 | R1 | |
| D16 | R2 | DB12 (红色 LSB) |
| D0 | r3 | DB13 |
| D1 | R4 | DB14 |
| D2 | R5 | DB15 |
| D3 | R6 | DB16 |
| D4 | R7 | DB17 (红色 MSB) |
| D22 | G0 | |
| D19 | G1 | |
| D5 | G2 | DB6 (绿色 LSB) |
| D6 | G3 | DB7 |
| D7 | G4 | 地址8 |
| D8 | G5 | DB9 |
| D9 | G6 | DB10 |
| D10 | G7 | DB11 (绿色 MSB) |
| D2 | B0 | |
| D20 | B1 | |
| D17 | B2 | DB0 (蓝色 LSB) |
| D11 | B3 | DB1 |
| D12 | B4 | DB2 |
| D13 | B5 | DB3 |
| D14 | B6 | DB4 |
| D15 | B7 | DB5 (蓝色 MSB) |
谢谢、
Kaushalya
你好 Kaushalya
仅供参考、我希望您了解可考虑用于下一代设计的 AM62x 系列处理器(以防万一)。
此致、
斯里尼瓦萨
你好 Kaushalya
谢谢你。
AM3358系列在声明为 NRND 之前保持活动状态的时间是多长?
我认为这是一款正在供货的产品、我不知道这些器件的 NRND 计划。
较新的器件系列 AM62x 适用于下一代器件、支持 DDR4/LPDDR4和许多较新的接口、包括用于摄像头的 CSI-2接口和用于显示的 OLDI 接口。
如果您对 AM3358 NRND 有任何具体问题、请创建一个新问题、供营销/业务开发团队提供支持。
此致、
斯里尼瓦萨