This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:连接 RGB 666 TFT LCD 与 AM3358

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1300769/am3358-interfacing-rgb-666-tft-lcd-to-am3358

器件型号:AM3358

您好!

我的 LCD 具有一个 RGB 666接口。 因此、为了将其连接到 MCU、我使用 MCU 中每种颜色的最高有效6位(MCU Blue2-Blue7至 LCD 蓝色0-蓝色5)。 我的理解是否正确?

此外、表13-7显示最大数据总线宽度为16位、受 RASTE_CTRL 支持、但 具有888位模式。 这是如何解释的?

谢谢、

Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kay、  

    感谢您的查询。

    请参考以下内容。

    13.3.3引脚映射和颜色分配由于器件错误、RGB888和 RGB565的数据信号的引脚映射不符合设计要求。 请参阅 AM335x 芯片勘误表(SPRZ360)、了解在使用这些模式和 LCD 面板时正确的引脚映射和颜色分配。

    您是否能够在  RGB565配置中使用18位 LCD?

    Unknown 说:
    我的液晶屏具有 RGB 666接口。 因此、为了将其连接到 MCU、我使用 MCU 中每种颜色的最高有效6位(MCU Blue2-Blue7至 LCD 蓝色0-蓝色5)。 我的理解是否正确?

    我需要根据您对上述问题的确认、检查 AM335x 是否支持18位接口。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kay、

    请参阅我遇到的以下主题。 看起来不支持 RGB666。

    (+) RGB666模式下的 AM335x LCD 数据终端- INT-处理器论坛(只读)- INT-处理器(只读)- TI E2E 支持论坛

    RGB666模式下的 AM335x LCD 数据终端

    亲爱的香榭丽舍大街,

    我的客户计划在使用 RGB666模式的 LCD 上使用 AM335x。 勘误表描述了:

     与 RGB565 (16bpp)模式相比、在 RGB888 (24bpp)模式下运行时、LCD 数据引脚的蓝色和红色分配相反。

    但 RGB666模式如何、客户在此模式下如何连接显示屏呢? 此问题是否仅影响修订版1.0、在芯片修订版2.0中是否已修复?

    此致、

    阿斯兰·阿比卡

    • TI__Guru ****  393215 
      尊敬的 Aslan:
       
      我认为 AM335X LCD 控制器不支持 RGB666。 器件 TRM 只说明1、2、4、12、16、 支持24种 BPP 模式、RGB666为18 BPP。
       
      此致
      比塞尔
      此致、
      斯里尼瓦萨
       
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:  

    非常感谢您的答复。 我想我们可以把666 LCD 板卡连接至 AM335x LCD 接口的888模式。 我将每种颜色的租约有效线从 AM335x 丢弃。 请更正我的错误。

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kaushalya

    感谢您提供宝贵意见。

    我想这应该在了解限制的情况下起作用。 (2个 LSB 未使用)

    请参阅以下勘误表进行映射。

    www.ti.com/.../sprz360i.pdf

    图2. RGB888模式 LCD 控制器输出引脚映射(LCD_DATA[23:0])

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    再次感谢。 我已经考虑了由于勘误而导致的引脚映射变化。 下面是 AM335x 888 RGB 模式下的666 LCD 的映射。 如果我是对的、请告诉我。

    AM3358引脚 MCU LCD 功能 TFT LCD 引脚(666)
    D21 R0  
    D18 R1  
    D16 R2 DB12 (红色 LSB)
    D0 r3 DB13
    D1 R4 DB14
    D2 R5 DB15
    D3 R6 DB16
    D4 R7 DB17 (红色 MSB)
    D22    G0  
    D19    G1  
    D5    G2 DB6 (绿色 LSB)
    D6    G3 DB7
    D7    G4 地址8
    D8    G5 DB9
    D9    G6 DB10
    D10    G7 DB11 (绿色 MSB)
    D2 B0  
    D20    B1  
    D17    B2 DB0 (蓝色 LSB)  
    D11    B3 DB1  
    D12    B4 DB2
    D13    B5 DB3
    D14    B6 DB4
    D15    B7 DB5 (蓝色 MSB)

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kaushalya

    谢谢你。

    图2. RGB888模式 LCD 控制器输出引脚映射(LCD_DATA[23:0])

    该映射似乎与勘误表一致。

    在 LCD 方面、从较高的层次上看、这看起来没有问题、但我希望您能查看映射。

    如果没有其他问题、我们可以关闭该主题吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kaushalya

    仅供参考、我希望您了解可考虑用于下一代设计的 AM62x 系列处理器(以防万一)。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183910/faq-am625-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡利卡帕、AM3358系列在宣布 NRND 之前还活着多长时间?

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kaushalya

    谢谢你。

    AM3358系列在声明为 NRND 之前保持活动状态的时间是多长?

    我认为这是一款正在供货的产品、我不知道这些器件的 NRND 计划。

    较新的器件系列 AM62x 适用于下一代器件、支持 DDR4/LPDDR4和许多较新的接口、包括用于摄像头的 CSI-2接口和用于显示的 OLDI 接口。

    如果您对 AM3358 NRND 有任何具体问题、请创建一个新问题、供营销/业务开发团队提供支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨