This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Murali:
您是否在详细了解硬件或软件指南? 您在定制的 AM62x 电路板上运行什么操作系统?
尊敬的 Bin Liu:
感谢您的回复。 我们正在尝试获取有关软件部分的详细信息。 我正在尝试使用 USB 记忆棒启动基于 Am62x 的定制电路板。 为此、我需要了解以下详细信息。
1.如何对 USB 记忆棒进行分区。
2.我们需要制作多少个分区。 是否与 SD 卡分区相同。 (BOOR 和 ROOT)
3.如果相同,请将文件 tiboot3、tispll 和 u-boot 以及 root fs 复制到分区。
4.在硬件端、我们在尝试从 USB 主机引导时需要遵循的任何步骤。
非常感谢任何与这一主题相关的文件。
谢谢。此致、
Murali Chikkanna
尊敬的 Murali:
可引导 USB 记忆棒的准备工作与可引导 SD 卡的准备工作相同。
请按照以下链接中的过程将 SDK 默认 SD 卡 WIC 映像刷写到 USB 记忆棒、
将电路板 SYSBOOT 模式设置为 USB 主机引导模式、
将 U 盘插入电路板 USB0端口(而非 USB1端口)、
给电路板上电、它应该引导、
在 u-boot 提示符处停止、并运行命令"run usbboot"以引导 Linux。