This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Am625定制电路板的 USB 主机引导模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1298688/am625-usb-host-boot-mode-for-am625-custom-board

器件型号:AM625

您好、TI!

我们当前使用的是基于 Am625的定制板、有兴趣尝试一下 USB 主机引导模式。

您能否提供有关如何启用此模式的指导? 此外、您能否向我们介绍一下

列出了在定制电路板上启动 USB 主机引导模式步骤的文档?

此致、

Murali Chikkanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    您是否在详细了解硬件或软件指南? 您在定制的 AM62x 电路板上运行什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您的回复。 我们正在尝试获取有关软件部分的详细信息。 我正在尝试使用 USB 记忆棒启动基于 Am62x 的定制电路板。 为此、我需要了解以下详细信息。

    1.如何对 USB 记忆棒进行分区。
    2.我们需要制作多少个分区。 是否与 SD 卡分区相同。 (BOOR 和 ROOT)

    3.如果相同,请将文件 tiboot3、tispll 和 u-boot 以及 root fs 复制到分区。

    4.在硬件端、我们在尝试从 USB 主机引导时需要遵循的任何步骤。

    非常感谢任何与这一主题相关的文件。

    谢谢。此致、

    Murali Chikkanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    可引导 USB 记忆棒的准备工作与可引导 SD 卡的准备工作相同。

    请按照以下链接中的过程将 SDK 默认 SD 卡 WIC 映像刷写到 USB 记忆棒、

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYRiq2Ib3u24Y5H14qHCLg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST&placeholder=true

    将电路板 SYSBOOT 模式设置为 USB 主机引导模式、

    将 U 盘插入电路板 USB0端口(而非 USB1端口)、

    给电路板上电、它应该引导、

    在 u-boot 提示符处停止、并运行命令"run usbboot"以引导 Linux。