This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:SK-AM69电路板 CAN't BOOT

Guru**** 2541930 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1293591/am69-sk-am69-board-can-t-boot

器件型号:AM69

我有一个 E3板、盒中有一张 TF 卡、 且该卡未空、请将其插入电路板并上电、而不是控制台上的输出。

然后、我使用 tisdk-default-image-j784s4-evm.wic.xz 创建了一个 tf 卡、下载地址: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX

也没有输出。

然后我将引导模式更改为 UART、在连续字符之后有 CCC 输出。  

02000000011a00006a37616570000000000048534653000801000008010002a6000000002b28ecde967b79d61619f89cf29920
5c36d179cacb2b1c5a7f16e3169cc879602122d07ad47ae878a46e243c6f5078c04a5452faceeccb00d0453a5a5e6420daad0bc40b0000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000032b2e1c111a6b69103580104053c26928ac8032a6639c7cd8e644e36de589CC

我的电源是5V 3A ,如果输入功率 不够,我们曾经遇到过板保持复位,但我的不输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是否可以在插入 microSD 卡的情况下将引导模式设置为 microSD 卡?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板默认处于 micro SD 引导模式、SW2全部处于关闭状态、我切换到 UART、只是为了检查电路板是否死。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否按照入门指南了解您是否错过了几个步骤?

    SK-AM69指南: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/AM69A/09_00_01/exports/docs/devices/AM69A/linux/getting_started.html

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按如下所示连接 JTAG 读出引导模式寄存器、与 TDAV4H 板比较、设置为 SD 引导。

    然后我将 SW2全部切换为1、再读取、这样开关设置就可以正常工作。

    AM69板上的器件是 FS 或 GP?

    BalenaEtcher 具有相同的 tisdk-default-image-j784s4-evm.wic.xz、在 Linux PC 上、引导分区内容为  

    我安装了 SDK、将 tiboot3从 prebuit-images 文件夹复制到引导分区、并且控制台 UART 也没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    SK-AM69是一款 FS 器件。 您能否尝试刷写 边缘 ai 映像 、以查看这是否是默认映像的问题?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在可以使用此.wic 映像引导。

    BTW、日志控制台是4中的最后一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是针对 GP 器件而不是 FS 使用的 tiboot3.bin。

    (base) a0230381local@uda0230381:~/sdks/am69/sdk9.0$ md5sum board-support/prebuilt-images/tiboot3*
    3b9f38f242a951340f9b5372ece764d2  board-support/prebuilt-images/tiboot3.bin
    2e67266f4efd77efd282c54b0cb27d23  board-support/prebuilt-images/tiboot3-j784s4-gp-evm.bin
    2e67266f4efd77efd282c54b0cb27d23  board-support/prebuilt-images/tiboot3-j784s4-gp-evm-j784s4-evm-k3r5-2023.04+gitAUTOINC+756ba776d4-r0_psdkla_0.bin
    9c834ef4d77639f96308f63f44875297  board-support/prebuilt-images/tiboot3-j784s4-hs-evm.bin
    3b9f38f242a951340f9b5372ece764d2  board-support/prebuilt-images/tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bin

    在您从 tisdk-default-image-j784s4-evm.wic.xz 获取的早期 WIC 映像中、您可以尝试将 tiboot3.bin 替换为 tiboot3-j784s4-hs-evm.bin (重命名为 tiboot3.bin)。 实际上、我本来希望 WIC 映像具有 hs-fs tiboot3.bin (R5 SPL)。

    此致

    卡兰