我有一个 E3板、盒中有一张 TF 卡、 且该卡未空、请将其插入电路板并上电、而不是控制台上的输出。
然后、我使用 tisdk-default-image-j784s4-evm.wic.xz 创建了一个 tf 卡、下载地址: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX
也没有输出。
然后我将引导模式更改为 UART、在连续字符之后有 CCC 输出。
02000000011a00006a37616570000000000048534653000801000008010002a6000000002b28ecde967b79d61619f89cf29920
5c36d179cacb2b1c5a7f16e3169cc879602122d07ad47ae878a46e243c6f5078c04a5452faceeccb00d0453a5a5e6420daad0bc40b0000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000032b2e1c111a6b69103580104053c26928ac8032a6639c7cd8e644e36de589CC

我的电源是5V 3A ,如果输入功率 不够,我们曾经遇到过板保持复位,但我的不输出。