请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 主题中讨论的其他器件:AM62A7
由于 AM62A7只有一个4通道 CSI 接口、因此我们如何连接两个 MIPI Cmaeras? 由于我们想要尽可能地节省成本,我们不想使用 SerDes 摄像头。 每个摄像头是否可以使用双通道 MIPI 数据和同时使用 MIPI 时钟通道? 或者、如果您有任何其他更好的想法、请随时告诉我、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zenanding、
每个摄像头是否可以使用双通道 MIPI 数据并同时使用 MIPI 时钟通道?
在 AM62A SoC 上无法实现这一点。 您将必须使用 CSI 聚合器、可以是上面 Sreenivasa 提到的两种聚合器之一。
此致、
建中市