This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:如何使用 AM62A7连接两个 MIPI 摄像头

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294190/am62a7-q1-how-can-we-use-am62a7-to-connect-two-mipi-cameras

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

由于 AM62A7只有一个4通道 CSI 接口、因此我们如何连接两个 MIPI Cmaeras?   由于我们想要尽可能地节省成本,我们不想使用 SerDes 摄像头。 每个摄像头是否可以使用双通道 MIPI 数据和同时使用 MIPI 时钟通道? 或者、如果您有任何其他更好的想法、请随时告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请 

      

    调整 感谢您的查询。 请参阅我分配给专家的以下主题帖。 (+) AM62A7-Q1:将2个摄像头连接到 AM62A7 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 (+) AM62A7:AM62AX -多摄像机支持-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 此致、 斯里尼瓦萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zenanding、

    每个摄像头是否可以使用双通道 MIPI 数据并同时使用 MIPI 时钟通道?

    在 AM62A SoC 上无法实现这一点。 您将必须使用 CSI 聚合器、可以是上面 Sreenivasa 提到的两种聚合器之一。

    此致、

    建中市