您好!
我们使用 PDK 和 MCSDK 版本的 SDK 评估 K2HK 的 DDR 性能,我们在加载 PDK 版本内核的 DSP 上执行程序时看到一些时序问题。 以下是供您参考的观察结果。 我们会看到 PDK 的执行速度几乎比 MCSDK 慢3倍、并且两个平台上的所有 DDR 配置寄存器都是相同的。 任何指针都 将有很大的帮助。
MCSDK 和 PDK 中的 DDR 读取和写入周期。
| 内核 | 内存 | 尺寸 | 读取和写入周期 | 变量 |
| MCSDK 3.0 | DDR3A | 1024*12 | 503349 | Ab000000 Buffer_Wr ab00c000 Buffer_Rd |
| PDK 06_03_00_106 | DDR3A | 1024*12 | 1696787 | Ab000000 Buffer_Wr ab00c000 Buffer_Rd |
谢谢
Phaneesh a Kashyap