This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:德州仪器 GStreamer 与并行流程的兼容性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM69A, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292397/sk-am69-texas-instrument-gstreamer-compatibility-with-parallel-process

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件: PROCESSOR-SDK-AM69A

您好、TI 工程师
首先让我自我介绍一下、我叫 Husein 、是来自印度尼西亚的软件工程师、现在我正在研究 采用 Processor-SDK-AM69A 的德州仪器 SK-AM69。   

有机会、我有几个要问的问题、所以我将制作一个多通道摄像头流式传输程序、并在其中执行人脸检测和识别任务。
程序的整个过程是像我们创建 Python 程序而 不是 基于 GStreamer 流水线那样运行的、但是我  在程序结束时成功使用了 GStreamer 输出流水线、 仅限 通过将 CV2::Mat 转换为 GST 缓冲器来显示结果、该结果位于单通道摄像头程序上。
我的问题是:  
1.如何使用 Gstreamer 在同一个连接器和平面 ID 上运行多通道摄像机流? 由于我的代码的预处理、推理和后处理过程不是基于 GStreamer 流水线的、我最后仅使用 GStreamer 输出流水线来显示结果、现在我想使用相同的连接器和平面 ID 显示所有通道结果。 如何仅使用 GStreamer 输出流水线显示所有通道结果?

2.因为我需要创建多通道程序,需要使用并行处理,有2种机制我尝试实现,第一种是使用"多处理",第二种是"线程"。 我试图运行多通道相机,我想显示来自1个通道的结果,但是当我使用"多处理"并行机制,但以某种方式处理"线程"机制,Gstreamer 显示来自线程而不是来自多处理的结果。 您知道为什么会是这样吗? 多处理和 GStreamer 之间是否存在兼容性问题? 因为  在我的项目案例中,多处理的结果比线程处理的结果要好得多。 我真的需要将多处理和 GStreamer 组合在一起、你们有什么解决方案还是有什么想法?  

非常感谢您的参与、期待您的回复。