您好、TI 专家!
是否有任何寄存器可以监测 CSIRX 状态?
我们的客户注意到、在某些情况下、可能无法正确执行显示。 在这种情况下、示波器测量的解串化字符串的 mipi 输出是正常的、但捕获节点帧速率打印是异常的。
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
是否有任何寄存器可以监测 CSIRX 状态?
我们的客户注意到、在某些情况下、可能无法正确执行显示。 在这种情况下、示波器测量的解串化字符串的 mipi 输出是正常的、但捕获节点帧速率打印是异常的。
谢谢、此致。
您好, Brijesh K ö,
什么是异常帧速率? 您能否分享这些统计数据? [/报价]我们在捕获节点去队列期间监控了帧速率打印。 正常情况下可以达到30fps、但在异常情况下、帧速率不能达到30fps。
您是否收到任何 CRC/ECC/溢出错误? 或驱动程序是否出现任何帧丢弃错误?您能告诉我哪些 CSIRX 错误寄存器是? 是否有可以重新启动 CSIRx 驱动程序的寄存器?
谢谢、此致。
[/quote]
尊敬的 Brijesh:
当您从驱动程序打印统计数据时,它还 包括 CRC/ECC 和溢出错误
该 CRC/ECC 错误是否涉及 SOC 或解串化?如何获取 SOC 的 CRC/ECC 错误?
您能否详细说明什么是异常情况? 您什么时候看到这种情况? 情况下会发生什么情况? [/报价]我们在电路板上进行脉冲自动化测试。 给电路板上电并检查它是否在 ICC 上正常显示、
当他显示异常时,我们发现捕获节点的帧率打印无法达到30fps,此时 mipi 输入为30fps。
这种现象偶尔发生,可能几十或几百次。
q 直径:
1 μ s 这一)可能是由某种时间序列引起的吗? Csirx 需要满足哪种上电计时?
谢谢、此致(&C)。
尊敬的 xie JC:
此 CRC/ECC 错误是否指 SOC 或解串化?如何获得 SOC 的 CRC/ECC 错误?
ECC 和 CRC 包含在 MIPI 流中。 因此、将根据接收到的流数据进行检查。 这是您要找的器件吗?
[报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1285056/tda4vm-how-to-monitor-csirx-status/4892084 #4892084"]1)这种现象可能是由某个时间序列引起的吗? Csirx 需要满足什么加电计时?嗯、很难说没有数据。 发生此问题时、您是否发现任何温度问题? 或有任何 CRC/ECC 问题? 您正在使用哪个 SDK 版本? 我记得 在其中一个版本中 CSIRX 中发生了启动序列变化。 您检查的是最新版本吗?
此致、
布里耶什
尊敬的 Brijesh:
SDK 版本:8.4
在异常情况下、温度正常、其他功能也正常运行。 显示屏仅显示汽车型号、但没有摄像头数据。
在异常情况下、没有报告错误日志、只有8个帧来自 Vx_EVENT_NODE_ERROR 事件填充的帧速率。 我不知道要向您提供什么数据。
我们现在可以测量从解串化中提取的 mipi 信号是正常的、但我们不知道为什么捕获节点计算出的帧速率是异常的。
我可以询问我如何进一步调查该问题?
谢谢、此致。
尊敬的 Brijesh:
关于 csirx 驱动程序移植、 我刚刚用 SDK8.6替换了 SDK8.4的 csirx(psdkra\pdk_j721s2_08_06_01_03\packages\ti\drv\csirx)文件夹、然后编译并烧录了整个文件系统、但看起来并不正常、没有显示。
此时、示波器测量解串器的 MIPI 输出为30fps。

谢谢、此致。
尊敬的 xie JC:
好的、单独进行驱动程序移植似乎无法正常工作。 您能否恢复到 SDK8.4版本驱动程序、在其上面应用附加的补丁并试用一下?
此致、
布里耶什