This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何监控 CSIRX 状态?

Guru**** 2544350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1285056/tda4vm-how-to-monitor-csirx-status

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家!

是否有任何寄存器可以监测 CSIRX 状态?

我们的客户注意到、在某些情况下、可能无法正确执行显示。 在这种情况下、示波器测量的解串化字符串的 mipi 输出是正常的、但捕获节点帧速率打印是异常的。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xie JC:

    什么是帧速率异常? 您能否分享这些统计数据?  

    是否收到任何 CRC/ECC/溢出错误? 或驱动程序是否产生任何帧丢弃错误?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Brijesh K ö,

    什么是异常帧速率? 您能否分享这些统计数据?  [/报价]
    我们在捕获节点去队列期间监控了帧速率打印。 正常情况下可以达到30fps、但在异常情况下、帧速率不能达到30fps。

    您是否收到任何 CRC/ECC/溢出错误? 或驱动程序是否出现任何帧丢弃错误?

    您能告诉我哪些 CSIRX 错误寄存器是? 是否有可以重新启动 CSIRx 驱动程序的寄存器?

    谢谢、此致。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xie JC:

    从驱动程序打印统计信息时、它还 包括 CRC/ECC 和溢出错误。 请检查这些错误是否出现。 在这种情况下、fps 可能会下降。

    您能否详细说明什么是异常情况? 您什么时候看到这种情况? 情况下会发生什么情况?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    当您从驱动程序打印统计数据时,它还 包括 CRC/ECC 和溢出错误

    该 CRC/ECC 错误是否涉及 SOC 或解串化?如何获取 SOC 的 CRC/ECC 错误?

    您能否详细说明什么是异常情况? 您什么时候看到这种情况? 情况下会发生什么情况?  [/报价]

    我们在电路板上进行脉冲自动化测试。 给电路板上电并检查它是否在 ICC 上正常显示、

    当他显示异常时,我们发现捕获节点的帧率打印无法达到30fps,此时 mipi 输入为30fps。

    这种现象偶尔发生,可能几十或几百次。

    q 直径:

    1 μ s 这一)可能是由某种时间序列引起的吗? Csirx 需要满足哪种上电计时?

    谢谢、此致(&C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xie JC:

    此 CRC/ECC 错误是否指 SOC 或解串化?如何获得 SOC 的 CRC/ECC 错误?

    ECC 和 CRC 包含在 MIPI 流中。 因此、将根据接收到的流数据进行检查。 这是您要找的器件吗?  

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1285056/tda4vm-how-to-monitor-csirx-status/4892084 #4892084"]1)这种现象可能是由某个时间序列引起的吗? Csirx 需要满足什么加电计时?

    嗯、很难说没有数据。 发生此问题时、您是否发现任何温度问题? 或有任何 CRC/ECC 问题? 您正在使用哪个 SDK 版本? 我记得 在其中一个版本中 CSIRX 中发生了启动序列变化。 您检查的是最新版本吗?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    SDK 版本:8.4

    在异常情况下、温度正常、其他功能也正常运行。 显示屏仅显示汽车型号、但没有摄像头数据。

    在异常情况下、没有报告错误日志、只有8个帧来自  Vx_EVENT_NODE_ERROR  事件填充的帧速率。 我不知道要向您提供什么数据。

    我们现在可以测量从解串化中提取的 mipi 信号是正常的、但我们不知道为什么捕获节点计算出的帧速率是异常的。

    我可以询问我如何进一步调查该问题?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xie JC:

    在这两种情况下、您能否打印和共享详细的性能统计数据以了解错误? 我们首先需要了解捕获是否可以正常工作、如果无法 正常工作、那么捕获节点是否报告了任何错误?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、SDK8.4使用 旧的 DPHY 启动序列、已在 SDK8.5中进行了更新、您可以使用最新版本、还是使用最新版本的 CSIRX 驱动程序、并在 SDK8.4中使用它?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh K ö,

    谢谢。 我将尝试该操作并 从最新版本中获取 CSIRX 驱动程序、然后在 SDK8.4中使用它。此更改是否会影响 OPVX 中其他节点的使用?

    您能告诉我 SDK8.4和 SDK8.5之间的启动序列有何不同?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xie JC:

    CSIRX DPHY 启动/启动顺序已更改、并且是由 IP/HW 团队建议的、因此请使用最新版本的驱动程序。

    如果要移植驱动程序、我还建议移植 OVX 捕获节点。 但是、我们首先通过移植捕获驱动程序来查看捕获是否能正常工作。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    关于 csirx 驱动程序移植、 我刚刚用 SDK8.6替换了 SDK8.4的 csirx(psdkra\pdk_j721s2_08_06_01_03\packages\ti\drv\csirx)文件夹、然后编译并烧录了整个文件系统、但看起来并不正常、没有显示。

    此时、示波器测量解串器的 MIPI 输出为30fps。

    我可以问一下我是否错过了一些操作?

         

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xie JC:

    好的、单独进行驱动程序移植似乎无法正常工作。  您能否恢复到 SDK8.4版本驱动程序、在其上面应用附加的补丁并试用一下?  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/CSIRX_5F00_Updated_5F00_Bringup_5F00_Sequence.zip

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh K ö,

    补丁很有效、感谢您的帮助。

    我会做一段时间的测试、然后向您提供反馈。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢谢 JC、我将这个 TT 移至等待状态。