This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VH-Q1:对 R5F 缓存执行 ECC SEC/DED 测试

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1360109/faq-tda4vh-q1-performing-ecc-sec-ded-tests-on-r5f-cache-memories

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

是否可以在 R5F 内部高速缓存存储器上进行 ECC (SEC/DED)测试? 如果是、请提供相关步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据设计团队的输入、下表列出了 R5F 缓存的类型和支持的错误注入类型:

    按照 ARM TRM:
    " 指令缓存读取错误
    指令高速缓存读取时检测到的所有奇偶校验或 ECC 错误都是可纠正的。"

    因此、I Cache 上不支持 DED。 注意:ECC 聚合器支持注入、但不支持检查和报告。 这是 ARM IP 限制、因为无法从 I Cache 中的 DED 错误中恢复。

    以下是在 TDA4VH 的 R5F 缓存上测试 SEC/DED 的步骤:

    1.在初始化高速缓存存储器之前、通过将位于 sdl/test/r5f_startup 的 void __mpu_init (void)文件中的 startup.c 中的 ACTLR 寄存器设置为0xE000028、为高速缓存配置 ECC。

    分配给此寄存器的值完全取决于您的特定用例我们不建议为该寄存器使用任何刚性值。  但是、 考虑到 single-bit 错误会自动纠正、因此避免因可纠正的错误而中止是合乎逻辑的。 因此、您可以考虑将 ACTLR 寄存器设置为101、这将导致仅针对不可纠正的错误的中止。

    asm("MRC p15, 0, r0, c1, c0, 0"); // Read System Control Register    
    asm("BIC r0, r0, #0x1 << 2"); // Disable data cache bit    
    asm("BIC r0, r0, #0x1 << 12"); // Disable instruction cache bit    
    asm("DSB");    
    asm("MCR p15, 0, r0, c1, c0, 0"); // Write System Control Register    
    asm("ISB"); // Ensures following instructions are not executed from cache    
    asm("MRC p15, 0, r1, c1, c0, 1"); // Read Auxiliary Control Register    
    asm("ORR r1, r1, #(0x5 << 3)");  //Enable ECC for Cache    
    asm("MCR p15, 0, r1, c1, c0, 1"); // Write Auxiliary Control Register            
    asm("MCR p15, 0, r0, c15, c5, 0"); // Invalidate entire data cache    
    asm("MCR p15, 0, r0, c7, c5, 0"); // Invalidate entire instruction cache    
    asm("MRC p15, 0, r0, c1, c0, 0"); // Read System Control Register    
    asm("ORR r0, r0, #0x1 << 2"); // Enable data cache bit    
    asm("ORR r0, r0, #0x1 << 12"); // Enable instruction cache bit    
    asm("DSB");    
    asm("MCR p15, 0, r0, c1, c0, 0"); // Write System Control Register    
    asm("ISB"); 

    2.启用 R5F PMCR 寄存器的导出功能,将缓存事件路由到 ESM/ Pulsar 寄存器。

    asm("MOV R5, #0x0");                                          
    asm("MRC     P15,#0, R5, C9, C12,#0");                  
    asm("ORR     R5, R5, #0x2");                    // Reset event counter        
    asm("MCR     P15,#0, R5, C9, C12,#0");                  
    asm("MRC     P15,#0, R5, C9, C12,#0");                  
    asm("ORR     R5, R5, #0x11");                 
    asm("MCR     P15,#0, R5, C9, C12,#0");                  
    asm("MOV r4, #0x60");        
    asm("MCR p15,#0,r4,c9,c13,#1");  

    3. 使用 SDL_ESM_init () API 初始化 ESM 模块。

    4.通过将32KB 的数据从 DDR 复制到随机阵列来填充高速缓存。  

    #define ARRAY_SIZE 32*1024 // Size of the array in bytes (32KB)    
    uint8_t a[ARRAY_SIZE];    
    uint8_t b[ARRAY_SIZE];    
    for(uint32_t iii=0;iii<ARRAY_SIZE;iii++)    
    {      
    a[iii]=(iii%256)+1;    
    } 

    5.在 R5F 内核中执行错误注入。

    a.对于 single-bit 错误注入:

    uint32_t *ptr2=(uint32_t *)0x40080008; //Set RAM ID     
    *ptr2=0x8;    
    uint32_t *ptr3=(uint32_t *)0x40080014; // ECC Ctrl Reg    
    *ptr3=0x28;// 0x28 for Data RAM IDs, 0x68 for Tag RAM IDs    
    asm("NOP"); //Enable ECC for Cache memories, Inject error into RAM ID 8  

    b.对于双位错误注入:

    uint32_t *ptr2=(uint32_t *)0x40080008; //Set RAM ID     
    *ptr2=0x8;    
    uint32_t *ptr4=(uint32_t *)0x4008001C; //ECC Error Control2 reg    
    *ptr4=0x30002;    
    uint32_t *ptr3=(uint32_t *)0x40080014; // ECC Ctrl Reg    
    *ptr3=0x70;// 0x30 for Data RAM IDs, 0x70 for Tag RAM IDs    
    asm("NOP"); //Enable ECC for Cache memories, Inject error into RAM ID 8  

    6.访问高速缓存区域以触发错误  

    for(uint32_t i=0;i<ARRAY_SIZE;i++)    
    {    
    b[i]=a[i];    
    } 



    对于任何具有仅注入端点(如 TCM 和高速缓存存储器)的 IP/模块(如 R5F)、错误报告不是通过 ECC 聚合器而是通过 IP/模块本身进行的。 在这种情况下、通过来自 R5F 本身的错误通知来触发它自己的 ESM 事件。
    为了验证错误注入、可在 ESM_STS_j 寄存器中监控以下 ESM 事件(偏移= 420h +公式、(基址0x40800400):

    #define SDLR_MCU_ESM0_ESM_LVL_EVENT_MCU_R5FSS0_COMMON0_ECC_SE_TO_ESM_0_0                          (50U)

    #define SDLR_MCU_ESM0_ESM_LVL_EVENT_MCU_R5FSS0_COMMON0_ECC_DE_TO_ESM_0_0                          (51u)

    可以在 ESM_init 中启用上述 ESM 错误事件以在检测到错误时接收回调。

    此致、

    约西塔