大家好!
我们正在研究 Processor SDK 09_02_00_30版本。 我们当前正在尝试通过 u-boot 和 userspace 将 FreeRTOS 引导应用程序加载到 MCU_2_1 (j784s4-main-r5f0_1)。 我们遇到以下错误
用户空间 :
[ 2024年05月07日17:14:13] [ 213.602377] remoteproc remoteproc 7:启动5d00000.r5f
[ 2024年05月07日17:14:13] [ 213.616327] remoteproc remoteproc 7:启动固件映像 j784s4-main-r5f0_1-fw、大小66036
[ 2024年05月07日17:14:13] [ 213.624546] remoteproc remoteproc 7: boot failed:-22
U-boot:
=>加载 MMC 0:1 0x90000000 /lib/firmware/j784s4-main-r5f0_1-fw
66036字节读取时间为22ms (2.9MiB/s)
=> rproc load 3 0x90000000 0x${filesize}
向远程处理器3加载 data@addr=0x90000000 66036字节:成功!
=> rproc 启动3
=>
基本上、在第3步后、我们失去了对 uboot shell 的访问、无法执行任何命令
您能帮助我们将以 RTOS 为主导的应用程序成功加载到 MCU2_1内核吗?
提前感谢、
斯里尼瓦桑