This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358423/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

大家好!

我们正在研究 Processor SDK  09_02_00_30版本。  我们当前正在尝试通过 u-boot 和 userspace 将 FreeRTOS 引导应用程序加载到 MCU_2_1 (j784s4-main-r5f0_1)。  我们遇到以下错误

用户空间

[ 2024年05月07日17:14:13] [ 213.602377] remoteproc remoteproc 7:启动5d00000.r5f
[ 2024年05月07日17:14:13] [ 213.616327] remoteproc remoteproc 7:启动固件映像 j784s4-main-r5f0_1-fw、大小66036
[ 2024年05月07日17:14:13] [ 213.624546] remoteproc remoteproc 7: boot failed:-22

U-boot:

=>加载 MMC 0:1 0x90000000 /lib/firmware/j784s4-main-r5f0_1-fw
66036字节读取时间为22ms (2.9MiB/s)
=> rproc load 3 0x90000000 0x${filesize}
向远程处理器3加载 data@addr=0x90000000 66036字节:成功!
=> rproc 启动3
=>

基本上、在第3步后、我们失去了对 uboot shell 的访问、无法执行任何命令

您能帮助我们将以 RTOS 为主导的应用程序成功加载到 MCU2_1内核吗?

提前感谢、

斯里尼瓦桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    MCU2_0内核上的可执行文件是什么? MCU2_1内核是辅助内核、如果 MCU2_0上运行了视觉应用、则会对 MCU2_1产生影响。

    提供命令 ls -l /lib/firmware 并与我共享日志。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、感谢您的答复。 我会在私人论坛上发布同样的问题、并提供所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将关闭该主题。

    此致

    M·塔伦