This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:PROCESSOR-SDK-ANALYTICS 09:Yocto 构建失败、且 REPO 同步要求首先调用 REPO INIT

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TLV320AIC26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1277717/am62a7-processor-sdk-analytics-09-yocto-build-fails-with-repo-sync-requires-repo-init-to-be-called-first

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:TFP410TLV320AIC26

运行"bitbake --继续 tisdk-edgeai-image",我不断收到以下错误。  我已验证我的构建机器上安装了 repo。  

WARNING: ti-vision-apps-1.0-r0_edgeai_0 do_fetch: Failed to fetch URL repo://git.ti.com/processor-sdk/psdk_repo_manifests.git;protocol=git;branch=refs/tags/REL.PSDK.ANALYTICS.09.00.00.01;manifest=vision_apps_yocto.xml, attempting MIRRORS if available
ERROR: ti-vision-apps-1.0-r0_edgeai_0 do_fetch: Fetcher failure: Fetch command export PSEUDO_DISABLED=1; export PATH="/work/sources/oe-core/scripts:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/usr/bin/aarch64-oe-linux:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot/usr/bin/crossscripts:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/usr/sbin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/usr/bin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/sbin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/bin:/work/sources/bitbake/bin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/hosttools"; export HOME="/home/pokyuser"; /usr/bin/env repo sync failed with exit code 1, output:
error: command 'sync' requires repo to be installed first.
        Use "repo init" to install it here.

ERROR: ti-vision-apps-1.0-r0_edgeai_0 do_fetch: Bitbake Fetcher Error: FetchError('Unable to fetch URL from any source.', 'repo://git.ti.com/processor-sdk/psdk_repo_manifests.git;protocol=git;branch=refs/tags/REL.PSDK.ANALYTICS.09.00.00.01;manifest=vision_apps_yocto.xml')
ERROR: Logfile of failure stored in: /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/temp/log.do_fetch.1131
ERROR: Task (/work/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb:do_fetch) failed with exit code '1'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您收到的错误"错误:命令'sync'需要先安装 repo "可能会掩盖与从某个 URL 获取相关的真正问题,而不是 repo 安装本身的问题。 这个特定的 ti-vision-apps 方法使用 git 协议来获取 repo、这在防火墙之后操作时会有问题。 有办法通过防火墙隧道的 git 协议(请参见`corktrow` tool ),但一个更简单的方法通常是更新冒犯的食谱使用 https 传输。 请尝试以下更改并报告:

    a0797059@dasso:~/tisdk/am62axx-evm/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos (HEAD detached at c0acda7)
    $ git diff
    diff --git a/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb b/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb
    index 7133684..928cdcf 100644
    --- a/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb
    +++ b/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb
    @@ -22,7 +22,7 @@ LIC_FILES_CHKSUM = "file://${COREBASE}/../meta-ti/meta-ti-bsp/licenses/TI-TFL;md
                         file://${COREBASE}/meta/files/common-licenses/OpenSSL;md5=4eb1764f3e65fafa1a25057f9082f2ae \
                         "
    
    -SRC_URI = "repo://git.ti.com/processor-sdk/psdk_repo_manifests.git;protocol=git;branch=refs/tags/REL.PSDK.ANALYTICS.09.00.00.01;manifest=vision_apps_yocto.xml"
    +SRC_URI = "repo://git.ti.com/git/processor-sdk/psdk_repo_manifests.git;protocol=https;branch=refs/tags/REL.PSDK.ANALYTICS.09.00.00.01;manifest=vision_apps_yocto.xml"
    
     FILES:${PN} += "/opt/*"

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas、我们过去从未遇到过与防火墙相关的获取问题、但我们有几个客户曾经遇到过、我不得不更新所有的食谱以使用 https、所以这是一个很好的建议。

    将/git 添加到 URL 就足以修复它。 "存储库://git.ti.com/git "

    你们是否有可能在你的最后修改食谱?  我可以附加它,但它将是脆弱的,因为我必须覆盖整个 SRC_URI 将会中断,当你更新分支,突然我们的构建正在拉旧代码...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到你又来了!!

    添加/git 到 URL 就足以修复它。 "REPO://git.ti.com/git "[/报价]

    有趣的是、您说您遵守了协议=git 的规范、但只是更改了 URL、那么它能起作用吗? 这 不是我根据服务器宣称的有效协议+ URL 组合所期望的那样、但还行。

    你们是否可以在您的终端上修复配方?  [/报价]

    让我在内部提交一个 TT 以清理问题;我同意这将是一件好事。

    此致、Andreas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请告知我何时可以为其进行另一次测试运行。  

    注意我很高兴看到 https 也发生了变化、因为我们的一些客户也受到防火墙的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在内部提交了一个 PR 以更新存储库; 元-亿茶 似乎未设置(尚未)以其他层设置的方式接受公共捐款。 会让您持续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接受公众捐款

    你能否给我指出有关其他层次的公共捐款的信息?  这听起来可能很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常我只是谷歌为层名称。 在我们的 TI Linux SDK 背景下、最受欢迎的工具是:

    meta-ti:  https://lists.yoctoproject.org/g/meta-ti

    Meta-Arago:  https://lists.yoctoproject.org/g/meta-arago

    这些都是以"老学校"邮件列表为基础的项目;尽管如此,它们仍然运作良好。 与所有开源项目一样、我们强烈鼓励大家做出贡献并参与其中。 即使您没有计划做出贡献、关注/订阅这些 MLS 也可能很有价值、以便随时掌握最新的发展动态。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  是否有 OE-layersetup 副本的类似邮件列表?  

    是否有 ti-linux 或 ti-u-boot 报告的邮件列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚内部提交了一份 PR 以获得更新的存储库; 元-亿茶 似乎未设置(尚未)以其他层设置的方式接受公共捐款。 将保持您的发布。

    它已在官方存储库中批准/分段: https://git.ti.com/cgit/edgeai/meta-edgeai/log/?h=kirkstone-next

    开发人员表示、他将更新该代码中的其他 元-亿茶 环路滤波器。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有类似的 OE-layersetup pro 邮件列表?  [/报价]

    不可以、但您可以通过 E2E 帖子标记任何问题。

    是否有适用于 ti-linux 或 ti-u-boot 报告的邮件列表?

    有一些邮件地址表适用于这些邮件地址表、但这些邮件地址表是 TI 内部邮件地址。

    如果要更新其中任何一个、则首选方法为:

    1. 将您的更改发布到相应的上游邮件列表、并使其通过社区流程处理并获得批准。 此外、还有很多 TI 人可能渴望评论/帮助。
    2. 然后、在下一个主要 SDK 版本期间、这些更改将在相应的 TI 供应商树中自动结束。 如果需要、您可以更早地打开 E2E 票证供其他人查看、看看我们是否可以更快地将具体更改从上游合并到近期 SDK 版本中。

    上述内容与我们的"上行优先"理念一致;我们不希望增加我们在供应商树中携带的补丁数量、 但实际上尽可能减少该区域(因此即使在添加对新 AM6x SOC 的支持时、这些更改也会首先上行、然后会移植回 TI 树+一些"不可流式"的 Δ)

    此致、Andreas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有信息。 TI 将这些东西推向主线、我认为会使我们的所有工作变得容易得多。

    在过去一年或更长时间内、我向主线提交了一些补丁。 只有一个获得了动力、那就是 PMIC GPIO 支持。  其他人似乎都是耳聋,我只是没有找到时间继续打击他们。

    TI TFP410: https://lore.kernel.org/lkml/20230125-tfp410_i2c-v4-0-f983bcef2df8@criticallink.com/T/#t

    TI TLV320AIC26: https://lore.kernel.org/lkml/20190321221413.13268-1-jcormier@criticallink.com/

    但最后一个需要重新提交、因为它已更新到6.1内核...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    Andreas 今天不在办公室。 请预计响应会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已在官方存储库中批准/分段: https://git.ti.com/cgit/edgeai/meta-edgeai/log/?h=kirkstone-next

    开发人员表示、他将更新该代码中的其他 元-亿茶 环路滤波器。

    [/报价]

    这一方法现在就得到了检验。  是否有任何想法、在它合并到 kirkstone 分支之前多久、以及是否将有更新的 PROCESSOR-SDK 配置文件?

    当然、我现在在 ti-edgeai-firmware 配方中遇到了故障...

    13:11:53  | DEBUG: Executing shell function do_install
    13:11:53  | /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out: No such file or directory
    13:11:53  | 40C7AB42127F0000:error:80000002:system library:file_ctrl:No such file or directory:../openssl-3.0.9/crypto/bio/bss_file.c:297:calling fopen(/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out, r)
    13:11:53  | 40C7AB42127F0000:error:10080002:BIO routines:file_ctrl:system lib:../openssl-3.0.9/crypto/bio/bss_file.c:300:
    13:11:53  | cat: /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out: No such file or directory
    13:11:53  | Error checking x509 extension section v3_ca
    13:11:53  | 40F7CE7F937F0000:error:07800079:common libcrypto routines:ossl_hexstr2buf_sep:hex string too short:../openssl-3.0.9/crypto/o_str.c:195:
    13:11:53  | 40F7CE7F937F0000:error:068000B2:asn1 encoding routines:asn1_str2type:illegal hex:../openssl-3.0.9/crypto/asn1/asn1_gen.c:695:string=
    13:11:53  | 40F7CE7F937F0000:error:11000074:X509 V3 routines:v3_generic_extension:extension value error:../openssl-3.0.9/crypto/x509/v3_conf.c:256:value=SEQUENCE:sysfw_image_integrity
    13:11:53  | cat: /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out: No such file or directory
    13:11:53  | /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_c7x_1.out: No such file or directory
    13:11:53  | 4087FFBC827F0000:error:80000002:system library:file_ctrl:No such file or directory:../openssl-3.0.9/crypto/bio/bss_file.c:297:calling fopen(/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_c7x_1.out, r)
    13:11:53  | 4087FFBC827F0000:error:10080002:BIO routines:file_ctrl:system lib:../openssl-3.0.9/crypto/bio/bss_file.c:300:
    13:11:53  | cat: /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_c7x_1.out: No such file or directory
    13:11:53  | Error checking x509 extension section v3_ca
    13:11:53  | 40579F88457F0000:error:07800079:common libcrypto routines:ossl_hexstr2buf_sep:hex string too short:../openssl-3.0.9/crypto/o_str.c:195:
    13:11:53  | 40579F88457F0000:error:068000B2:asn1 encoding routines:asn1_str2type:illegal hex:../openssl-3.0.9/crypto/asn1/asn1_gen.c:695:string=
    13:11:53  | 40579F88457F0000:error:11000074:X509 V3 routines:v3_generic_extension:extension value error:../openssl-3.0.9/crypto/x509/v3_conf.c:256:value=SEQUENCE:sysfw_image_integrity
    13:11:53  | cat: /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_c7x_1.out: No such file or directory
    13:11:53  | install: cannot stat '/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git//vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out': No such file or directory
    13:11:53  | WARNING: /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/temp/run.do_install.1810:156 exit 1 from 'install -m 0644 /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/git/${FW_DIR}/${FW_NAME} /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/image${INSTALL_FW_DIR}'
    13:11:53  | WARNING: Backtrace (BB generated script):
    13:11:53  | 	#1: do_install, /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/temp/run.do_install.1810, line 156
    13:11:53  | 	#2: main, /work/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62axx_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/AUTOINC+1319f46f38-r0/temp/run.do_install.1810, line 165
    13:11:53  NOTE: recipe ti-edgeai-firmware-AUTOINC+1319f46f38-r0: task do_install: Failed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请执行以下步骤以在 bblayer.conf 中设置 EDGEAI_BRAND
    ```

    echo 'EDGEAI_brand ="edgeai">> conf/bblayer.conf 

    ```
    文档中也提到了它、
    1.2.使用 Yocto 构建 SDK - Processor SDK AM62Ax 文档

    这将在下一版本中修复、方法是将此设置为 AM62A 的默认值

    此致
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过测试,该配方现已构建。  在合并到 kirkstone 分支之前多久的任何想法

    太棒了! 这应该是名为 SDK v9.1的 AM62A 的下一个 SDK 版本的一部分、当前计划在2023年12月外发布。

    它们还应该更快(或许已经)作为 AM62A Linux SDK CI/CD 快照的一部分提供、请参阅 https://software-dl.ti.com/cicd-report/linux/index.html?section=platform&platform=am62axx

    以及是否将有更新的 PROCESSOR-SDK 配置文件?

    我不知道、但是随着发行版越来越密切地关注这些内容、我们可以跟踪 CI/CD 快照(及其源代码/构建方式)。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行以下步骤以在 bblayer.conf 中设置 EDGEAI_BRAND
    ```

    echo 'EDGEAI_brand ="edgeai">> conf/bblayer.conf 

    ```

    [/报价]

    嗯、我当时想知道自动化的最佳方法。  我没有意识到、我忘记在我的构建脚本中设置它了。

    为什么它在 bblayers 中设置它而不是 local.conf?  即使它有效、这似乎也是一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NVM 看起来像是对 EDGEAI_brand 的引用昨天已从 meta-edgeai 中删除。  ti-edgeai-firmware 方法现在不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     现在 ti-edgeai-firmware 配方不起作用。

    您能在这里看到: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261956/am62a7-yocto-build-issue-with-sdk-9-0/4778341

    1) 1)需要进行的更改 conf/local.conf ,文档是错误的。 这是之前标记的、下面我来跟进我们的文档更新位置

    2) 2)您需要在重试之前完全清除该配方、如参考的 E2E 帖子所述。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是提前标记的,让我跟进文档更新所在的位置

    作为参考、该问题在内部通过 SITSW-2887进行跟踪。 看起来它在某个流程中赶上了。 我只是增加了优先级/重要性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adreas,请注意我的评论上面。 截至昨天,在 kirkstone-next 分支中不再有任何 EDGEAI_BRAND 引用。

     LAYERSERIES_COMPAT_meta-edgeai = "kirkstone"
     
    -# EdgeAI Brand default
    -EDGEAI_BRAND ??= "arm"
    -
    -require branding-${EDGEAI_BRAND}.inc
    -require edgeai-source-ipk.inc
    +require conf/distro/include/branding-core.inc
    +require conf/distro/include/edgeai-source-ipk.inc
     
     GRAPHICS_SRC:am62axx:pn-packagegroup-arago-tisdk-sourceipks-sdk-host = ""

    我可以切换到 kirkstone 分支,它具有上述修复,是在 EDGEAI_BRATE 更改和它建立之前。 哇、是时候开始全面建设了、看看它是否真的成功了。

    2个月前、TI 得知一个简单的文档问题但该问题仍未解决、我感到非常难过/沮丧。  有标记的发布是很棒的、但需要一种更快的方法来更新已损坏的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我能够切换到 kirkstone 分支,该分支已进行了上述修复,并在 EDGEAI_brand 更改及其构建之前。 哇,是时候开始整个构建,看看它是否真正通过。[/报价]

    如果可能、我仍建议使用"已知良好"SDK v9.x 版本(即官方来源)进行任何类型的产品开发。 CI/CD 快照是一个很好的参考点、但它们看不到完全相同级别的验证(仅运行自动测试、在实际的 SDK 版本中还会运行其他手动测试以及正在检查的其他项目)。 无论如何、如果您遇到任何进一步的构建问题、请告诉我(并且始终记住、Yocto 有时可能需要完全清理/清除任何和所有构建/临时文件)。

    我发现2个月前 TI 得知一个简单的文档问题但该问题仍未得到解决、这令我感到非常难过/沮丧。  有标记的发布是伟大的,但需要有一个更快的方法来更新损坏的文档。[/报价]

    理解你的沮丧。 通常/经常修复会用到下一个增量 SDK 版本(在本例中为 v9.1)中、但对于类似的问题、我同意它应该立即执行、因为它几乎会影响所有用户。 我们将在这里看到如何做得更好。

    此致、Andreas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    对于 PROCESSOR-SDK-Linux、我们尚未处于完整 CICD 模式
    从9.1年开始、我们将致力于实现这一目标。

    因此、我建议在9.1版本之前使用9.0标签。

    此处还提供文档
    1.2.使用 Yocto 构建 SDK - Processor SDK AM62Ax 文档
    在9.0标签上是正确的、不适用于 TIP、因为我们正在
    一些改进(例如:删除 bblayer.conf 中 EDGEAI_brand 的设置)

    尊重
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在这里看到: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261956/am62a7-yocto-build-issue-with-sdk-9-0/4778341

    1) 1)需要进行的更改 conf/local.conf ,文档是错误的。 这是之前标记的、下面我来跟进我们的文档更新位置

    [/报价]

    所以看起来它确实需要在 bblayer.conf 中定义,即使它觉得是错误的。  

    必须在 meta-edgeai/conf/layer.conf 之前不能读取 local.conf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以看起来它确实需要在 bblayer.conf 中定义,即使它觉得是错误的。  

    必须在 meta-edgeai/conf/layer.conf 之前不能读取 local.conf

    [/报价]

    我需要去重新做实验。 IIRC 我只能通过在 local.conf 中进行更改而不是 layer.conf 来实现以前的构建、因此我想再次检查以了解断开连接的位置。

    但是、您不再因自己尝试的行为而受到这种疑虑的阻止、对吗?

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在开发 PC 上成功构建、但还没有在我们的构建服务器上创建构建。  我认为它是因为需要的 bblayer 改变,和我们的标准 Yocto 构建配方没有办法添加东西到 bbler.conf。  所以我将为这个 SDK 创建一个特殊的构建方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我成功地在我的开发 PC 上构建[/报价]

    好的、很好知道。 我将把配置更改作为一项后台任务进行实验、它会让您知道/更新所有结果。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们:

    此处也提供文档
    1.2.使用 Yocto 构建 SDK - Processor SDK AM62Ax 文档
    在9.0标签上是正确的、不适用于 TIP、因为我们正在
    一些改进(例如:删除 bblayer.conf 中 EDGEAI_BRAND 的设置)

    我需要去重新做我的实验。 IIRC 我只能通过在 local.conf 中进行更改而不是 layer.conf 来实现以前的构建、因此我想再次检查以了解断开连接的位置。

    再次闭合环路。 我做了一些实验、Rahul 是对的、对于 AM62A Linux SDK 9.0并构建  tisdk-edgeai 图像 图像目标 EDGEAI_品牌 变革需要去 layer.conf 。 如果不在 layer.conf (但在 local.conf )、建筑物  ti-edgeai 固件  无论我做了什么,目标都失败(与这整个图像的构建)。 我断开连接的 原因可能是、当时我要构建一个不同的图像目标、而不是  tisdk-edgeai 图像  映像、这是 AM62A Linux SDK 9.0的主要目标。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我想要解决的是、将 edgeai DISTROOVERRIDES 添加到 OE 层配置文件中、这样我们就不会因为需要独特的导出而中断构建流程。  此行是 edgeai 层配置文件的唯一更改。

    # Needed to build tisdk-edgeai-image
    LOCALCONF:DISTROOVERRIDES:append = ":edgeai"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们的专家不在办公室。 请在下周前答复。

    此致、

    安舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来它可以达到目的。 但是、比较实际的编译输出仍然很好(rootfs tarball?) 在两个映像之间、使用 SDK v9.0文档中规定的方法更改 bblayer.conf 并使用您的替代解决方案进行构建。

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是 Docker 的运行方式自行造成的。 由于 yoctos repo fetcher 不捕获 repo init 命令中的任何输出而隐藏。

    基本上,repo 命令要求在用户主目录中具有写权限,而用户主目录正是由 root 用户拥有,因此失败了。

    我将开始另一个完整构建。 希望它这次起作用。

    下面列出了出错的部分、但可以忽略:

    在 Docker 内部、在构建失败后运行以下命令:

    cd /work/downloads/repo/git.ti.com.git.processor-sdk.psdk_repo_manifests.git/vision_apps_yocto.xml/repo
    export PSEUDO_DISABLED=1; export PATH="/work/sources/oe-core/scripts:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/usr/bin/aarch64-oe-linux:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot/usr/bin/crossscripts:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/usr/sbin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/usr/bin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/sbin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_0/recipe-sysroot-native/bin:/work/sources/bitbake/bin:/work/build/arago-tmp-default-glibc/hosttools"; export HOME="/home/pokyuser";
    
    rm -rf .repo/
    repo init git.ti.com/.../psdk_repo_manifests.git -b refs/tags/REL.PSDK.ANALYTICS.09.00.01.01 -m vision_apps_yocto.xml
    
    fatal: cannot make /home/pokyuser/.repoconfig directory: Permission denied
    

    这表明存在用户主目录权限问题。  如果 Yocto 实际报告了该错误而不是等待存储库同步失败、那就更好了...

    权限问题可以追溯到我正在运行的 Docker 命令中的"最好使用"。  我安装了 persistent .bash_history 文件以简化开发过程。  但是,此卷装载最终会创建由 root 用户拥有的/home/pokyuser 目录,然后 Crops/poky entypoint 脚本才能使用正确的权限创建 Users 目录。

    幸运的是、普通 Yocto 构建中没有任何内容与用户主目录交互。  repo 命令执行的事实可能是错误或至少不理想。

    注意:在 ti-vision-apps 程序上运行 cleanall 不足以在权限问题得到解决后修复。  它似乎 bitbake 不是删除的下载/repo/git.ti ...结帐后清理,然后没有重试 repo 初始化。  这似乎是另一个错误,因为我希望一个干净的删除所有下载...