This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:ALW 封装焊盘直径

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1287734/am625-alw-package-pad-diameter

器件型号:AM625

您好!

我的客户想知道 BGA 封装(ALW)的焊盘直径。
请参阅下图。


您能否提供此信息?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    感谢您的查询。

    帮助我了解焊球直径的用例。

    我需要内部检查。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    请参阅我 收到的以下输入。

    焊球直径为0.3mm

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。

    球直径为0.3mm

    我认为0.3mm 是球的直径。 我想这是在数据表中写入的。
    我的客户问的是" IC 侧的焊盘直径"。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    感谢您的备注和理解。

    让我来检查一下并更新一下您的情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,田代浩一郎,

    看起来我没有添加前一封邮件中导致混淆的所有信息。

    请参阅 以下内容:

    已确认我们提供的封装焊球焊盘(基板焊盘)为0.25mm

    建议 PCB 焊盘和基板焊盘的比率为1:1

     焊球直径为0.3mm

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    斯里尼瓦萨