This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:无法通过 dfu-util 工具刷写 eMMC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1288751/processor-sdk-am62x-failing-to-flash-the-emmc-through-dfu-util-tool

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好!  

我在 AM62X 上工作。  

我通过 UART 刷新了映像(tiboot3.bin、tispl.bin、uboot.img),并在进入 uboot shell 后进行了刷新。 我正在使用 DFU 工具尝试将 tiboot3.bin/tispl.bin/uboot.img 刷写到 eMMC 中。

当电路板位于 uboot 外壳内时、我尝试使用下面主机 PC 中的 DFU-tool 来加载映像。

从主机端:   

~/Downloads/pre-built sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D tispl.bin

dfu-util 0.9

版权所有2005-2009年 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc.

版权所有2010-2016 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt

该程序是自由软件,没有任何担保

请将错误报告给 sourceforge.net/.../

dfu-util:DFU 后缀签名无效

dfu-util:未来的 dfu-util 版本中将需要有效的 dfu 后缀!!

正在打开支持 DFU 的 USB 设备...

ID 04f2:b725

运行时器件 DFU 版本0110

正在申请 USB DFU 运行时接口...

确定器件状态:State = appIDLE、STATUS = 14

器件实际上处于运行时模式、发送 DFU 分离请求...

dfu-util:分离时出错

设备将分离并重新连接...

dfu-util:复位后器件是否丢失?

请帮助我了解如何操作  

谢谢。

纳雷什