您好!
我在 AM62X 上工作。
我通过 UART 刷新了映像(tiboot3.bin、tispl.bin、uboot.img),并在进入 uboot shell 后进行了刷新。 我正在使用 DFU 工具尝试将 tiboot3.bin/tispl.bin/uboot.img 刷写到 eMMC 中。
当电路板位于 uboot 外壳内时、我尝试使用下面主机 PC 中的 DFU-tool 来加载映像。
从主机端:
~/Downloads/pre-built sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D tispl.bin
dfu-util 0.9
版权所有2005-2009年 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc.
版权所有2010-2016 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt
该程序是自由软件,没有任何担保
请将错误报告给 sourceforge.net/.../
dfu-util:DFU 后缀签名无效
dfu-util:未来的 dfu-util 版本中将需要有效的 dfu 后缀!!
正在打开支持 DFU 的 USB 设备...
ID 04f2:b725
运行时器件 DFU 版本0110
正在申请 USB DFU 运行时接口...
确定器件状态:State = appIDLE、STATUS = 14
器件实际上处于运行时模式、发送 DFU 分离请求...
dfu-util:分离时出错
设备将分离并重新连接...
dfu-util:复位后器件是否丢失?
请帮助我了解如何操作
谢谢。
纳雷什