请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
SDK 09.00.02
我们的电路板设计使用 MCU_RGMII1作为板载接口与 TC397进行通信、因此不能用于外部通信。

我们希望在 uboot 中通过 NFS 引导 Linux、因此我们需要配置 CPSW9G 以进行外部通信。
但是、我们在 uboot 中未找到 CPSW 的相关配置。 我们应该如何配置和使用 CPSW?
当我尝试通过 SysConfig 配置 SGMII1时、dtsi 文件没有显示相应的引脚配置、为什么?