This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 如何在 uboot 中启用 CPSW9G

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1278340/tda4vh-q1-tda4vh-how-to-enable-cpsw9g-in-uboot

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

SDK     09.00.02

我们的电路板设计使用 MCU_RGMII1作为板载接口与 TC397进行通信、因此不能用于外部通信。

我们希望在 uboot 中通过 NFS 引导 Linux、因此我们需要配置 CPSW9G 以进行外部通信。

但是、我们在 uboot 中未找到 CPSW 的相关配置。 我们应该如何配置和使用 CPSW?

当我尝试通过 SysConfig 配置 SGMII1时、dtsi 文件没有显示相应的引脚配置、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SGMII 不需要像 RGMII 那样任何引脚配置。 用于 SGMII 的串行器/解串器引脚是专用引脚、不需要引脚多路复用。 只要通过器件树正确配置 CPSW 和 SerDes、您就能够使用 SGMII 进行通信。

    至于启用 CPSW9G、请参考 此主题 以获取更多信息。 当您使用 SGMII 时、您还需要根据需要在 u-boot 中更改串行器/解串器节点。

    如果您在此过程中遇到任何问题、敬请告知。

    此致、
    坦迈