This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:EVB DDRCLK 错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCE6214, TMS320C6655, CDCE62002, LMK03318, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1268907/tms320c6655-evb-ddrclk-mistake

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件:CDCE62005CDCE6214CDCE62002LMK03318、LMK04208

您好!

正如我在 EVB 原理图中看到的、有两个 DDRCLK、这似乎不合逻辑、  

您能告诉我、哪个 DDRCLK 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我测量 CLK 发生器的温度( CDCE62005 )在 EVM 上、我在运行10分钟以内测得温度超过85摄氏度... 而器件的工作温度为-40至85摄氏度。 如果 TI 知道该元件过热、有何建议? 使用散热器/风扇...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    DDRCLKP 和 DDRCLKN 是差分对。  两个信号有效地创建一个时钟。

    我将进入 CDCE 团队回答:您的临时问题。

    此致、

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但某些页面会写入50MHz 和其他一些66.6MHz。

    另外、感谢提前解决有关 CDCE62005的温度问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    使用66.6 MHz 输入时钟时、可实现1333 MT/s 的最大时钟 DDR 频率。

    此致、

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel / kcastille、

    为  CDCE62005  时钟发生器相当耗电、并且容易出现高温-在实际系统中、推荐使用 CDCE6214。

    在这种情况下、建议使用散热器或风扇来降低器件温度。

    之前、该器件在评估模块上的热性能会令人难以置信: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/336757/cdce62005-clock-ic-getting-heated-up-in-tms320c6670-evaluation-board?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cdce62005%25252520heat#

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果输入时钟为50 MHz、  

    DDR OutFreqMhz = 2 x inFreq x mult / postdiv = 2 x 50 x 20 / 2 = 1000 MHz

    ----------------

      如果输入时钟为66.667 MHz、  

    DDR OutFreqMhz = 2 x inFreq x mult / postdiv = 2 x 66.667 x 2 x 20 / 2 = 1333.3 MHz

    DDR 时钟可根据需要改变。

    有关时钟乘法器和除法器的更多详细信息、请参阅 C6657的 GEL 文件  

    ---

    在 EVM 页面中、他们应该一直维护所有页面中的50 MHz 或66.667 MHz。

    由于 DDR3内存的标准速度均为1333 MT/s、因此我建议您考虑输入时钟为66.667。

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

     CDCE6214 不能作为替代产品、因为它不在 TMS320C6655规范下:

    作为 LVDS 输出的 CDE6214上升/下降时间:

    TMS320C6655上升/下降时间规范(来自 KeyStone 设计指南修订版 D):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    此处、CDCE62002可能是更合适的替代器件-请参阅下面的 LVDS 转换时序:

    如果此部件不起作用、您能否与我分享一下 Keystone 设计指南、以便我获得完整的时钟规格?

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的支持、

    CDCE62002上只有两个 LVDS 输出、这对于我的应用来说是不够的。 我需要3个 LVDS 输出才能将时钟发生器连接到 DSP 6655 (250MHz、100MHz、66.6MHz)。

    此外、它看起来与 CDCE62005相同的组件系列;如何确保它不会过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    在前面的多个线程中、由于 CDCE62005的过热问题、我们建议使用 CDCE62002来代替 CDCE62005。

    如果需要三个输出、则可能需要一个 LMK 器件、例如 LMK03318、其性能优于 CDC 器件:

    LMK03318的典型 LVDS 上升/下降时间符合前面指定的标准:

    或者、为了尽可能降低功耗、LMK04208可用作时钟发生器(以更大范围为代价):

    随附了一份完整的器件报告、这些器件能够以 LVDS 输出格式生成这三种输出频率-请注意、并非所有器件都满足压摆率要求:

    e2e.ti.com/.../cta_2D00_export_5F00_2023_2D00_9_2D00_13_5F00_11_3B00_55_3B00_23.pdf

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle
    我在查看 TI SDK 后 发现、  

    /* 1333 MHz 的 DDR3 PLL 设置*/

    #define PLLM_DDR3 79

    #define PLLD_DDR3 2

     它与50MHz 50*(1+79)/(1+2)=1333的 DDR 时钟一致。

    我们还在时钟发生器上测量了 DDR 时钟、发现它是50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    好的、听起来不错。  我错误地认为 SDK 是 以不同的方式对 PLL 设置进行硬编码。

    此致、

    凯尔