请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 您好
我们有一个用例、我们需要2个 CAN 接口。 因此、想法是在主域(A53内核)中使用 MCU_CAN0和 MCU_CAN1。
现在有可能吗?我们有哪些限制? 轮询方法是否有"参考设计"?
我找到了几个类似的线程、但其中大多数是较旧的、其中 SDK 9.xx 不可用。
感谢您发送编修。
M·卡尔茨希米德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们有一个用例、我们需要2个 CAN 接口。 因此、想法是在主域(A53内核)中使用 MCU_CAN0和 MCU_CAN1。
现在有可能吗?我们有哪些限制? 轮询方法是否有"参考设计"?
我找到了几个类似的线程、但其中大多数是较旧的、其中 SDK 9.xx 不可用。
感谢您发送编修。
M·卡尔茨希米德
马塞尔
解决了这一问题、请查看最新的 SDK 文档
此致
穆库尔