This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:是否可以从 A53访问 MCU_mcan0/1

Guru**** 2550440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1273703/am623-is-it-possible-to-access-mcu_mcan0-1-from-a53

器件型号:AM623

您好

我们有一个用例、我们需要2个 CAN 接口。 因此、想法是在主域(A53内核)中使用 MCU_CAN0和 MCU_CAN1。

现在有可能吗?我们有哪些限制? 轮询方法是否有"参考设计"?  

我找到了几个类似的线程、但其中大多数是较旧的、其中 SDK 9.xx 不可用。



感谢您发送编修。

M·卡尔茨希米德