This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4-J721E/SDK:Vision_Apps 文件系统、基于 TI PROCESSOR-SDK-RTOS EVM 构建

Guru**** 1955440 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM, J721EXSOMXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1272245/tda4vm-processor-sdk-rtos-j721e-vision_apps-linux-filesystem-for-sdk-build-on-ti-tda4-evm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:J721EXSOMXEVM、J721EXCPXEVM

您好!

我们目前正在 与以下公司合作:

硬件- TI TDA4 EVM (J721EXCPXEVM + J721EXSOMXEVM)

软件- PROCESSOR-SDK-RTOS J721E  08.06.01.06.03.

之前、我们曾使用 PSDK-RTOS 08.05.00.11、并 计划将我们的现有 应用迁移到 PSDK-RTOS 08.05.00.11

根据 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_05_00_11/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html#ENVIRONMENT_SETUP_STEP2上的说明、  要使用的 Linux 文件系统软件包 被命名为 tisdk-default-image-${soc}-evm.tar.xz

对于新的 SDK、根据 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_06_01_03/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html#ENVIRONMENT_SETUP_STEP2上的说明 、我们必须使用 Linux 文件系统包 tisdk-edgeai-image-${soc}-evm.tar.xz 。 但 另一个名为  tisdk-default-image-${soc}-evm.tar.xz 也可用于此 SDK

我有 2 个问题:

1、有什么区别? tisdk-default-image-${soc}-evm.tar.xz 和  tisdk-edgeai-image-${soc}-evm.tar.xz  TI-RTOS 中的其他信息?

2.   应该 使用哪个文件系统包来为 EVM 构建 PSDK-RTOS?

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     该主题有任何更新吗?

    我希望能迅速作出答复;  如果不加以澄清,我就不能继续下去。

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    很抱歉响应延迟。

    Edge ai 文件系统包含其他与 edgeai 相关的组件、我们在早期版本中作为单独的软件包发布了这些组件。

    否则,除了额外的 edgeai 组件外,edgeai 或默认文件系统之间没有区别。

    因此、您可以将其中任何一个用于 SDK 8.6、并继续对 SDK 8.5使用默认值

    我建议在 SDK 8.6上使用 edgeAI 文件系统、就像在以后的版本中一样、您也会在该文件系统上使用该文件系统。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    谢谢你的答复。

    根据您的建议、我将 继续使用 edgeAI 软件包。

    此致。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。