This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们目前正在 与以下公司合作:
硬件- TI TDA4 EVM (J721EXCPXEVM + J721EXSOMXEVM)
软件- PROCESSOR-SDK-RTOS J721E 08.06.01.06.03.
之前、我们曾使用 PSDK-RTOS 08.05.00.11、并 计划将我们的现有 应用迁移到 PSDK-RTOS 08.05.00.11。
根据 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_05_00_11/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html#ENVIRONMENT_SETUP_STEP2上的说明、 要使用的 Linux 文件系统软件包 被命名为 tisdk-default-image-${soc}-evm.tar.xz 。
对于新的 SDK、根据 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_06_01_03/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html#ENVIRONMENT_SETUP_STEP2上的说明 、我们必须使用 Linux 文件系统包 tisdk-edgeai-image-${soc}-evm.tar.xz 。 但 另一个名为 tisdk-default-image-${soc}-evm.tar.xz 也可用于此 SDK 。
我有 2 个问题:
1、有什么区别? tisdk-default-image-${soc}-evm.tar.xz 和 tisdk-edgeai-image-${soc}-evm.tar.xz TI-RTOS 中的其他信息?
2. 应该 使用哪个文件系统包来为 EVM 构建 PSDK-RTOS?
谢谢。此致。
大家好、sagar:
很抱歉响应延迟。
Edge ai 文件系统包含其他与 edgeai 相关的组件、我们在早期版本中作为单独的软件包发布了这些组件。
否则,除了额外的 edgeai 组件外,edgeai 或默认文件系统之间没有区别。
因此、您可以将其中任何一个用于 SDK 8.6、并继续对 SDK 8.5使用默认值
我建议在 SDK 8.6上使用 edgeAI 文件系统、就像在以后的版本中一样、您也会在该文件系统上使用该文件系统。
此致、
尼基尔
您好 Nikhil:
谢谢你的答复。
根据您的建议、我将 继续使用 edgeAI 软件包。
此致。