This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:偏斜 für DDR4 AM AM6232

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1270661/am623-skew-fur-ddr4-am-am6232

器件型号:AM623

主题:AM6232上 DDR4的偏斜
文档 SPRAD06 (AM62x DDR 电路板设计和布局指南)说:
DDR0_CK0至 DDR0_CK0_n 的偏差:0.4ps * 5 = 2mil = 0.05mm
焊球尺寸 AM6232:0.25...0.35mm (容差:0.1mm)
焊球尺寸 DDR4 (MT40A1G16TB-062E IT:F):0.47 +-0.05mm (容差:0.1mm)
焊球 AM6232和 DDR4的容差= 0.1mm + 0.1mm = 0.2mm
芯片的键合线也具有容差。
" DDR0_CK0至 DDR0_CK0_n 的偏差:0.4ps * 5 = 2mil = 0.05mm "条件是否可行?
这很难在 CAD 中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 CAD 系统上设置2mil。