请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 主题:AM6232上 DDR4的偏斜
文档 SPRAD06 (AM62x DDR 电路板设计和布局指南)说:
DDR0_CK0至 DDR0_CK0_n 的偏差:0.4ps * 5 = 2mil = 0.05mm
焊球尺寸 AM6232:0.25...0.35mm (容差:0.1mm)
焊球尺寸 DDR4 (MT40A1G16TB-062E IT:F):0.47 +-0.05mm (容差:0.1mm)
焊球 AM6232和 DDR4的容差= 0.1mm + 0.1mm = 0.2mm
芯片的键合线也具有容差。
" DDR0_CK0至 DDR0_CK0_n 的偏差:0.4ps * 5 = 2mil = 0.05mm "条件是否可行?
这很难在 CAD 中实现。