This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:DDR 配置工具 DRAM 参数单元

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1269892/tda4vm-q1-ddr-config-tool-dram-parameter-unit

器件型号:TDA4VM-Q1

您好专家

在 DDR 配置工具中、一些参数具有2个值、其中一个以 ns 单位表示、而另一个以 tck 单位表示。 我想指出哪个是写入 DDR 的实际值、为什么需要2个值? 谢谢。

此致、

朱兴宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    有些参数有2个值,其中一个参数以 ns 单位表示,另一个参数以 tck 单位表示

    许多 DRAM 时序参数均在时钟周期中以 ns 为单位指定。 这直接来自 DRAM 数据表。

    之所以 有两个不同的时序值 、是因为支持的频率范围很宽。

    例如、ZQ CAL 锁存命令需要至少8个周期来完成、但也需要至少30ns。 当以引导频率(<= 55 MHz)发出 ZQ CAL 锁存命令(tZQLAT)时、控制器 应等待8个时钟周期(~145ns)、这远大于30ns。 但是、当采用2133 MHz 时钟工作时、控制器应等待30ns 或~ 64个时钟周期。  

    此致、
    凯文